This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.97万EVM-610:电池保护问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572104/bq29700evm-610-problem-with-the-battery-protection

部件号:BQ2.97万EVM-610

尊敬的TI论坛:

我是Tom,我是这个论坛的新成员,大家好!

我现在的电池和他的保护装置出现了问题 :(

我设计了以下电路来保护我的应用中的电池

问题是当我插上电池时什么也不会发生,没有电压流动,但是如果我立即用PCB的GND触碰VBAT-,电压始终正常,电流和电池工作正常

欢迎提出任何想法!

谢谢!

这是我的设计图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    欢迎使用E2E。

    关于你的问题。 当bq2.97万连接到无负载的电池时,它处于“休眠模式”。 负载不足会导致V形引脚浮动。 当bq2.97万在BAT和VSS (电池电压)之间有电压且V-接近VSS时,会唤醒并正常工作。

    负载会唤醒设备,因为它会施加充电电压,从而将V-处的电压降低至接近VSS-的电压。 此外,通过对设备短路,可使V和VSS相等,从而打开设备。

    此致,
    MZ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当连接充电器且电压( V- BAT )>1.3V时,将释放断电状态。请参阅D/s 9.4 .................3.