This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.104万:TPS6.104万

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572280/tps61040-tps61040

部件号:TPS6.104万

数据表菜单中的反馈引脚偏置电流高达1uA。 这会对输出电压产生显著影响,但设计示例中的任何地方都没有提及。 此1uA是否正确?设备之间和温度之间有何不同?]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常温度下,偏压电流非常小,只有NA水平。 此1uA电流已考虑最坏情况。

     μA电压由外部电阻分压器设置,以使输出电压准确,最小电流为50 μ A

    反馈分配器提供良好的准确性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显示的窗口上没有'virfy answer (验证答案)'!!!

    但是,答案是我所期待的。 不需要更多的通信。非常感谢!