This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压过高时,电子保险丝/闭锁

Guru**** 2365990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571332/e-fuse-latch-off-by-overvoltage

主题中讨论的其他部件:TPS2.475万TPS2.472万

您好,

TI是否有电流保险丝,它将通过过电压闭锁?

此致,

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Acguy:

    感谢您的联系!
    我们的部件可切断过压事件的输出,并在过压事件清除后恢复操作。 我们没有因过压而闭锁的部件。 您能否告诉我应用用例。为什么您不希望eFuse在消除输入过压事件时恢复运行?

    谢谢
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用TPS2.475万 :www.ti.com/product/TPS2.475万 作为可能性(或带有EXT FET的TPS2.472万)?

    ~Leonard  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leonard,

    这些器件还会在清除过压事件时恢复运行,并且不会因过压事件而闭锁。

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Power Tip 38 (作者Robert Kollman)介绍了如何使用SCR晶体管配置来锁定脱机电源以输出过电压。 使用NPN PNP闩锁的概念可应用于多个电路。

    Power Tip 38可在YouTube和TI.com上找到。 搜索并可找到。  

    电源提示38:简单闩锁电路可保护电源

    Q4Q5电路由齐纳传导D5 D6触发,该D6打开光电管,啮合锁扣,将PWM控制器上的VCC向下拉。

    闩锁将保持啮合状态,直到完全功率被拆下,并且闩锁电流接近零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    感谢您提供的许多建议。
    我将尝试通过过电压来断开外部电路。

    非常感谢,
    ACGUY