This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4074万:输出针脚问题

Guru**** 2536590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572117/bq24074-out-pin-question

部件号:BQ2.4074万

我正在尝试实施一种能够与已投入生产的产品配合使用的设计。

当前产品具有一个AUX端口,可从BQ2.4074万提供输出电压。 如果BQ2.4074万没有任何连接到"In (输入)",则Vout显然会耗尽电池电量。  查看BQ2.4074万的功能方框图,输出和BAT之间有一个P通道FET (Q2),其固有二极管阻止来自反馈BAT的输出电压。 输出和输入之间还有一个N-Ch FET (Q1),允许输出反馈至输入。  

我的问题是,如果我向将连接至Vout的AUX端口施加外部电压,从而从AUX端口为系统供电,会发生什么情况? Q2是否关闭以确保外部电压不会施加到蓄电池上?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了补充我的问题,我想会发生什么。

    我认为,“输出”将通过Q1返回到“输入”,因为固有二极管将“输出”连接到“输入”。 这将使BQ2.4074万认为已施加输入电压。 然后,Vin - Low比较器将触发Q2以打开"输出"到蓄电池的连接。 这将绕过蓄电池的所有电流保护,这很可能会导致蓄电池故障。  

    如果有人知道会发生什么,我很好奇。

    再次感谢!