This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:电源成功'未启动-正在查找调试指南

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571672/lm3478-power-supply-won-t-start---looking-for-guidance-to-debug

部件号:LM3478

研究员,

我们在项目中成功实施了多个电源,主要基于Webench。 但是,这一特殊情况让我把头发拉掉了...

如果我们启用VIN,电流峰值将达到我们允许的最高值(就像下面的电路有缩短一样),并且电源不会启动。

我们寻找了最常见的原因,也寻找了短裤,但没有找到任何原因。 有三个相似的主板,状态相同。 我们认为,这种IC可能需要一些初始负载才能启动,在启动前增加了一个负载以从其消耗~100mA,但没有什么好的。

如果有人能够查看电路是否存在明显的错误,或者指导如何进一步诊断,我将不胜感激。

非常感谢,此致。

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bruno:

    您的原理图看起来不错,没有明显的错误。

    从上面提供的问题描述来看,似乎存在短路或大浪涌电流,导致为导轨供电。

    处理浪涌电流的潜在问题

    1. 建议在Q11的G&D之间添加电容器。 我先从100nF开始,然后检查您是否看到任何不同的行为。 增加此电容应会降低浪涌电流,反之亦然。
    2. 同时确保所使用的切换FET的尺寸正确。 使用工作台快速检查,提供80V/23A设备(BSC340N08N)

    此致

    Brani