请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM3478 研究员,
我们在项目中成功实施了多个电源,主要基于Webench。 但是,这一特殊情况让我把头发拉掉了...
如果我们启用VIN,电流峰值将达到我们允许的最高值(就像下面的电路有缩短一样),并且电源不会启动。
我们寻找了最常见的原因,也寻找了短裤,但没有找到任何原因。 有三个相似的主板,状态相同。 我们认为,这种IC可能需要一些初始负载才能启动,在启动前增加了一个负载以从其消耗~100mA,但没有什么好的。
如果有人能够查看电路是否存在明显的错误,或者指导如何进一步诊断,我将不胜感激。
非常感谢,此致。
布鲁诺