This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:如何将浪涌电流设置为低于负载电流

Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571910/lm5069-how-to-set-inrush-current-lower-than-load-current

部件号:LM5069

您好,\

我们想知道是否可以为热插拔控制器设置低于负载电流的浪涌电流限制(启动)?

要求:

  • 我们对10A和15-18A工作电流有两个要求。 24V电源。
  • 启动电流限制- 2A
  • 输出电容–100Uf

此致,

Akshat

FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akshat,

    问得很好,你很幸运! LM5069有一种控制栅极转换速率(dv/dt控制)的方法,该方法反过来在启动期间设置恒定负载电流(dv/dt电路的电路图如下)。

    dv/dt电路限制栅极的转换速率和输出电压(Vgs在启动期间保持不变),进而限制浪涌电流。 这意味着,如果我们可以通过在栅极上添加一个盖子来控制dv/dt,我们可以控制流经FET的恒定电流,使其达到我们想要的任何值。 这样,FET就不会达到设定的功率限制或电流限制。 确保将Pllimit除以Vinmax 大约比持续的2A浪涌电流高2倍,以便设备不会进入功率限制模式(启动故障计时器)。  

    “强大的热插拔设计”应用手册的第6页非常好地解释了这一概念。 您可以在 www.ti.com/hotswap ==>上找到此文档,然后单击“技术文档”。  

    最后一点,我们的团队创建了这些精美的计算器工具,以帮助为Cgate找到合适的值(以及功率限制,故障计时器等其他值),这将有助于确定所选FET的SOA余量。 您可以通过访问 www.ti.com/hotwap =>单击“工具和软件”==>,然后单击“热交换设计计算器工具”来找到它。

    为了帮助填写Excel电子表格中的单元格,我们的团队创建了有关如何填写热插拔设计计算器电子表格的视频教程。 它们逐个单元格解释每个单元格的含义以及如何输入正确的值。 视频位于 www.ti.com/hotswap ==>单击“支持和培训”选项卡。

    我希望这能帮助你:-)

    此致,

    Aramis P. Alvarez