This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.693万:使用3个并行MOSFET时的9串行电池CHG/DSG应用问题

Guru**** 2394265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571972/bq76930-9-serial-battery-chg-dsg-application-issue-with-using-3-parallel-mosfet

部件号:BQ7.693万
主题中讨论的其他部件: BQ7.7905万,CSD

您好:

我们正在调试客户的DSG路径BQ7.693万和CSD1.8542万*3并行原理图设计。

并在MOSFET开启和关闭时发现了一个环形电压

请查找随附的文件并帮助我们查找:

1.如果我们不想改变客户的布局设计,是否有任何方法(更改电压上限或其他)来降低此环形电压?

2.我们是否有任何参考文档可以为客户下次修改设计提供解决方案。

e2e.ti.com/.../BQ7.693万-application-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,Kay,我无法打开附件。

    一般情况下,MOSFET 的接通(TR)/断开(TF)操作需要具有 与FET栅极的正确串联栅极电阻(rg)。 这控制TR; 对于第一个顺序,TF由Qg = Iddrive *(TR)= C *(Vgs)控制。  请记住,dv/dt通过电容分压器CGD和CGS耦合到门中。  

     从驱动程序,IG=[Vgs (drive)-Vgs]/( rg + Rdrive)

    同样,TF由FET的下拉电阻栅源(RGS)控制。  建议通过减少外部RGS来加强下拉  

    对于并行拓扑中的FET,bq7.7905万 TI产品文件夹中有TI应用手册SLUA773。请从TI.com网站下载。  

    希望这能有所帮助

    谢谢

    Vish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够打开附件。 在使用CSD FET时,用于最大程度减少振铃的浇口上的焊珠也是解决方案选项之一。 我之前的博客中提到的SLUA773文档详细介绍了影响。