This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:与bq40z50 IC相关的问题

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571544/bq40z50-r1-questions-related-to-bq40z50-ic

部件号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件:BQ40Z50

你好。

我们计划使用bq40z50 IC进行开发。

我有疑问。

1.是否可以将1.8V电源上拉至 bq40z50-R1 IC的通信端口(smbd,smbc)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,但如果处理器GPIO针脚配置正确,则可能不需要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jin:

    是,根据bq40z50-R1 d/s 7.11  电气特性:smbd,smbc的第10页上的SMBus电气规范,1.8V上拉电正常。