This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2135万:TPS6.2135万布局

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571907/tps62135-tps62135-layout

部件号:TPS6.2135万
主题中讨论的其他部件: TPS6.2097万TLV6.2085万

尊敬的先生  

我们正在设计TPS6.2135万,我看到EVM布局层2具有Vin平面

是否为正确的布局方法?? 我看到其他解决方案(TLV6.2085万 / TPS6.2097万)使用一个平面连接,直接在顶层连接VIN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,通常在多层上布置Vin,Vout或GND平面,以承载较高的流动电流。 同样,对于此IC,由于VIN衬垫上有3个通气孔,此平面是一个额外的散热路径。