This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.835万-R1:SUV和SOV永久故障设置

Guru**** 2394235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571308/bq78350-r1-suv-and-sov-of-permanent-fail-setting

部件号:BQ7.835万-R1
主题中讨论的其他部件: BQ7.693万BQSTUDIO

尊敬的各位:

现在 ,我正在使用BQ7.835万-R1和BQ7.693万进行10s-BMS开发。

我想将SUV和SOV设置为永久故障功能,但我在BQSTUDIO上找不到它。

它显示RSVD,请查找附件图片。  

这是BQSTUDIO中的一个错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些位设置为RSVD,因为SOV和SUV保护功能无法禁用以关闭FET。 您可以使用PF Safe A寄存器使其熔断保险丝。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    感谢您的回复。
    我非常了解这一功能。

    谢谢,顺祝商祺!