This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:单独的“VIN”和"调节电压(VREG)"

Guru**** 2462780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571535/lm3410-separate-vin-and-regulation-voltage-vreg

部件号:LM3410

大家好,

 

我们的客户希望使用以下条件(单独的“VIN”和“调节电压(VREG)”)。

因为最大VREG电压为6.5V,因此该电压高于VIN的推荐工作条件。

如果您有任何疑虑,请告知我们。

 

[条件]

-VIN=3.0V

-VREG=3.5V至6.5V

-IOUT=400mA

-VOUT=约10V (串行3LED)

-DIM=20kHz

 


 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kanemaru:

    对于VIN和L1输入电压(VREG),可以使用单独的电压。 但请确保上述原理图中的VREG也有输入电容器,否则可能会出现噪音问题。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clint-San,

    感谢您的及时回复和建议。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru