请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS56.32万 主题中讨论的其他部件:TPS5.63万,
这是TPS56.32万原理图的一部分。 EN引脚连接到滑动开关。 接通位置连接至5 V,断开位置连接至GNDD。 在关闭位置TPS5.63万仍在工作。 我的所有原型都是如此。 当滑动开关处于关闭位置时,我尝试为原型供电,但结果相同。 我有什么不好的吗? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.