This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.32万:使能引脚不起作用

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571571/tps563200-enable-pin-does-not-works

部件号:TPS56.32万
主题中讨论的其他部件:TPS5.63万

这是TPS56.32万原理图的一部分。 EN引脚连接到滑动开关。 接通位置连接至5 V,断开位置连接至GNDD。 在关闭位置TPS5.63万仍在工作。 我的所有原型都是如此。 当滑动开关处于关闭位置时,我尝试为原型供电,但结果相同。 我有什么不好的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接地EN应肯定会关闭设备。 我曾亲自使用过TI EVM并观察过此情况。 您可以在EVM用户指南中看到启动和关闭波形:

    www.ti.com/.../slvuaa3.pdf