This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.692万:VC3-VC4单元配置的正确连接

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571302/bq76920-vc3-vc4-correct-connection-for-4-cell-configuration

部件号:BQ7.692万

您好,  
我们使用 BQ7.692万安装4芯电池组。  
如数据表 8-1中所述。 “bq7.692万的Cell连接”,VC4-VC3较短。

我们有两种理解方式-请参阅随附的图片。


这些示意图在功能上是否相同? -在这种情况下,针脚VC4和VC3的行为是什么:1)在平衡过程中; 2)在测量过程中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GuyFromRiga,

    对于4芯配置,您的第二个原理图具有正确的实现方法,因为需要短路的是设备的输入引脚,这样就消除了划线后的无源。

    1)在单元平衡期间,行为由主机控制器来处理。

    2)在测量过程中,ADC必须满足最低UV阈值才能使其值符合要求。 该值是ADC的0x0518,位于数据表第16页的表6.5 “电气特性”中。 通过在章节7.3 .1.1 .2上的转换,0x0518大约为500mV。 由于单元格短路,其值将低于此阈值且不 会使用。

    此致,

    -MZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复,MZ!
    这正是我想要知道的=)