This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于Marvell Armada38x核心的DC/DC

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571202/dc-dc-for-marvell-armada38x-core

主题中讨论的其他部件:TPS6.2085万TPS8.2085万

您好,

我的客户正在寻找用于Armada 38x系列的DC/DC转换器的参考设计和推荐部件。

它似乎需要AVS或VID? 核心函数。

你有什么事吗?

此致,

中村太一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在您的特定操作条件(代码等)下分享您的特定处理器版本的电源要求? 您的Vin,所需Vouts,Iouts,测序等是什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris-San

    感谢您的回复。

    用于CPU_CORE的DC/DC转换器电源。

    之后,CPU信号从 CPU_FB引脚设置为DC/DC转换器的FB电压。

    VIN:5V

    Vout:default / 1.08V (after CPU connect / 1.18V)

    输出电流:3A (最大值)

    此致,

    中村太一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见,PMIC和SoC的详细规格都在Marvell外联网后面。 我还没有成功地确定Armada系列的电源要求。  另请注意,未来我们将尝试查找适当的Marvell联系人,以便我们能够提供存在差距的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John-San,

    谢谢,您的回复。
    我找到了您的情况。因此,当您采取新的解决方案时,请告诉我。

    此致,
    T. Nakamura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一个专门的处理器解决方案团队。 他们正在调查这件事。”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于支持AVS的简单5V输入到~1.1V输出转换器,有TPS8.2085万或TPS6.2085万。 I2C也是此类应用的常见应用--TPS6.236万系列具有此功能。