This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7542万-G1:BQ2.7542万最大测量电压

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571259/bq27542-g1-bq27542-maximum-gauging-voltage

部件号:BQ2.7542万-G1

您好,

在数据表中,ADC范围为1V,在方框图中,ADC输入通过分用电阻4R和R

这是否意味着ADC可以测量5V,BQ2.7542万可以正常测量4.4V电池?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    分压器为ADC输入提供了一个头部空间,因为其最大值为1V。
    最佳,
    Haidar