This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373调查

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583292/tps2373-enquiry-on-tps2373

部件号:TPS2373

尊敬的先生/女士:

我 计划使用 TPS2373来检测POE和测量电压。 没有直流直流转换器连接到POE电源。

1.       我 不使用第1页简化示意图上显示的任何低压直流直流控制器。 我是否可以让VC_OUT (插针14) 和VC_In (插针15)保持打开状态?
2.      VC_In是否需要连接至某个电源?
         答       如果是,我可以将其连接到主板上的5V系统电源吗?  即使没有POE电源,也能提供此5V电压吗?

3.      如何连接UVLO_SEL (引脚16)? 保持打开状态? 我的设计中没有任何PWM控制器。

4.了解TPS2373-4EVM-758仍处于预览状态,我能否知道评估板何时可供测试?

希望很快能收到您的回复。

此致,

公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KPK:

    1. VCOUT可以保持打开状态;但是,VTIN不能保持打开状态。
    2.是的,您可以连接到电源。 此值必须高于VCIN的UVLO。 我建议10伏。
    3.开放是可以的
    4. EVM应可在4月的时间框架内在TI商店订购。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darwin:

    关于项目2:

     我没有10V的电压。 如果 我将VCIN连接到+5V,并将UVLO_SEL连接到RTN,它是否工作。

    此致,
    公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Poh,

    很抱歉回复延迟。 不幸的是,UVLO_SEL驱动下降阈值。 VCIN仍应高于9V阈值。 我建议在VTIN中使用偏置VDD的齐纳。 或者切换到不使用高级启动的TPS2372-4。

    www.ti.com/.../TPS2372