请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2373 尊敬的先生/女士:
我 计划使用 TPS2373来检测POE和测量电压。 没有直流直流转换器连接到POE电源。
1.       我 不使用第1页简化示意图上显示的任何低压直流直流控制器。 我是否可以让VC_OUT (插针14) 和VC_In (插针15)保持打开状态? 
2.      VC_In是否需要连接至某个电源? 
         答       如果是,我可以将其连接到主板上的5V系统电源吗?  即使没有POE电源,也能提供此5V电压吗? 
3. 如何连接UVLO_SEL (引脚16)? 保持打开状态? 我的设计中没有任何PWM控制器。
4.了解TPS2373-4EVM-758仍处于预览状态,我能否知道评估板何时可供测试?
希望很快能收到您的回复。
此致,
公里