This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:SMBus地址已更改

Guru**** 2555050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585098/bq40z50-r1-smbus-address-changed

部件号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO

您好,

因为我需要使用相同的SMBus监控4块电池(BQ40z50-R1),所以我更改了其中3块电池的SMBus地址。

我现在遇到的问题是 ,如果我想使用"Battery Management Studio"连接和更新电池,软件套件找不到地址已更改的电池。

“Battery Management Studio (电池管理工作室)”上是否有允许您连接到默认地址以外的其它地址的设置?

谢谢!

Sorin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查bqStudio中的高级通信选项卡您可以设置设备地址并测试通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damian,

    是的,我看到您可以使用“高级COM SMB”窗口进行通信,但如何监控寄存器,数据内存或加载新固件?

    我可以改回地址吗?

    谢谢!

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    是,请参阅以下内容...确保数据闪存中的地址检查正确,并且您需要运行bqStudio版本1.3 .................50或更高版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damian,

    我在Win 10中有bqStudio 1.3 .................54,但没有上面显示的选项(SMBus目标地址选择)。

    我在网站上下载了最新版本。

    谢谢,Sorin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bqStudio是否自动连接到设备? 使用具有修改的SMBus地址的设备,您必须手动选择该设备,然后您将看到该选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damian,

    请参阅下面的我在打开bqStudio时所获得的信息,但我没有检测到设备。

    我是否丢失了一些文件?

    谢谢,Sorine2e.ti.com/.../bqStudio.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可能尚未识别固件版本,但您可以手动选择量规>> bq40z50-R1,然后继续执行以查看是否识别器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damian,

    我发现了我的问题:当您启动bqStudio而没有自动找到控制器时,您需要选择“量表”以获取SMB地址的选项。 如果选择"全部",则不会显示"更改SMB"选项。

    感谢您的帮助,Sorin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sorin,

    很高兴你发现了它。 我在之前的回答中告诉您选择仪表。 我想这对您来说不是很明显。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damian,

    我已将地址更改为0x96。 并且可以与Advanced Comm. 但地址扫描仅覆盖0x00 ~ 0x7F (127)。 我们不能选择0x96。 因此,bqstudio无法识别和读取新地址0x96。屏幕截图已附加。

    如何更改 bqstudio扫描地址?

    谢谢。

    Mingmo