This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5944:输出引脚上允许的最大输出电流

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5945, TLC5944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584010/tlc5944-maximum-output-current-allowable-on-outn-pin

部件号:TLC5944
主题中讨论的其他部件:TLC5945

尊敬的各位:

在数据表中,最大输出电流为70mA。 如果 我将参考电阻器放置在750欧姆参考引脚(输出引脚上的估计电流最大约为65mA),此设备能否处理高达70mA的电流

此致,

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Martin,

    根据数据表,RIREF必须介于810 Ω(典型值)和24.3 kΩ(典型值)之间,以使IOLCMax保持在2 mA和60 mA之间。 因此,如果将输出电流设置为超过60mA,可能会导致热关闭。
    鉴于TLC5945是一种80 mA设备,您是否可以使用它?

    此致,
    肯尼斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kenneth:

    经过长时间的测试,我们在电流高达70ma的热室中进行了测试。 似乎没有出现过热事件。 我认为这是一个合适的布局,有很多多边形和散热器。 计算功耗后,一切看起来都很好。

    顺便说一下,tlc5945不具有TLC5944的所有功能。

    谢谢,此致,

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Martin,

    很高兴听到这个消息,感谢您提供的信息。

    此致,
    肯尼斯