Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCD9090
主题中讨论的其他部件:TL431,
我们在UCD关机后再开机功能方面几乎没有遇到问题。
当我们在持续运行大约15分钟/30分钟的电路板功能后进行外部电源循环时,我们发现UCD上经常出现锁定现象。 UCD未向其他调节器发送EN信号。 主板电源导轨未输出。
我们捕获了外部5V,3.3VS (UCD电源),板电源3.3V和1.0V (基于UCD提供的启用信号)的波形。
以下是来自波形的观察结果,
1.在主板运行时间较长时执行快速电源循环时:
- 5V导轨开始下降。 它立即看到电压上升,随后开始持续下降。
-3.3VS下降,然后保持稳定的3.3VS,因为TL431设备在其路径上。 然后,稍后5伏电压将会下降。
-如果我们没有为5V下降和再次打开提供更长的时间,则UCD有时处于锁定状态,而不会输出任何输出。 UCD似乎处于锁定状态。
从那时起,经过足够的时间,然后再打开电源,我们就可以看到UCD的运行。
2.在主板运行时间较长时进行快速电源循环时:
- 5V导轨开始急剧下降,3.3VS正在跟随。 即使关闭时间较短,当主板通电时,UCD也会开始工作。
- 即使我们重复了多次,我们也可以看到正确的结果。
- 只有当停机时间非常短时,我们才会看到UCD无法正常工作。 它进入锁定状态。
5V和3.3VS的电源周期波形在正常操作(较低温度)和较长操作(较高温度)之间的行为不同。
在这两种情况下,我们看到5V轨上的一种不同行为。
但是,非常有兴趣了解为什么UCD在3.3VS稳定的情况下仍无法恢复其功能。 温度是否是其中的一部分? 或者,当3.3VS降至其建议值并在3.3VS恢复其正常值后仍拒绝释放此值时,是否会发生任何故障设置?
我们已经根据从以前的线程接收到的输入,移除了5V至3.3VS转换电路上的47uf电流盖。
我们希望得到您的支持。
此致,
e2e.ti.com/.../UCD9090_5F00_FastPowerOn_2D00_Off_2D00_Test.zip
费利克斯。