This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:RA表未更新

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582446/bq34z100-g1-ra-table-not-updating

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIOGPCRA0

您好,

我正在尝试对BQ34Z100-G1燃油表运行优化循环,使用锂离子8电池31.6V,5.6A,163.5Ah 8电池。

我已成功地按照以下步骤操作,直到步骤7。 我找到了Thomas在这个论坛上发布的程序。

1.发送it_Enable (21)命令以转动Impedance Track。

2.放电至空

3.等待OCVTAKEN标志变为红色。

4.充满电(FC位设置。)

6.等待OCVTAKEN标志变为红色。 在Qmax获知后,您应该会看到VOK变为绿色。 您应该会看到Update Status (更新状态)更改为05。

7.在C/8速率下放电至终端电压。

8.等待OCVTAKEN标志变为红色。 在休息期间,您应该会看到“更新状态”更改为06。

放电后(我使用的是C/5而不是C/8),我的电池在停止放电前达到大约5.6V。 我认为这低于我设置的3V (每单元)的端子电压,因此它应该能够更新Ra表。

但是,尽管OCVTAKEN变为红色,但更新状态从未更新为06。 它和记忆的状态都保持为0x5,我的错误仍在3 %。 我已经等了24小时,但仍然没有更新。

我是否可以尝试进行Ra表更新并获得1 % 准确性? 我已附上我最近的srec文件以供分析。 非常感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../20_5F00_march.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,
    我检查了您的srec文件,它显示Ra表已更新,但Ra标题未更改为0055以指示更新已完成。 在休息期间Qmax再次更新后会发生这种情况。 这应该是在设置OCVTAKEN标志后发生的。 能否从优化周期发送日志文件,我可以检查它以确保Ra表更新正常?

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    很遗憾,我没有此优化周期的日志。 我应该加载默认的srec文件并再次执行所有步骤,还是保留我拥有的srec,启用它然后再次执行最后两个步骤就足够了?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我找到了这个可能有用的日志文件。 我认为bqStudio在放电周期中的某个位置崩溃,因此,如果此日志文件中没有足够的信息可供关闭,请告诉我,我可以再次尝试优化周期。 在这种情况下,请告诉我您希望我重复优化周期的哪个部分。

    Johne2e.ti.com/.../6837.discharge.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John
    此日志文件不足以提交到GPCRA0工具。 您可以参考GPCRA0产品文件夹以查找要求,并提交至文件以计算Ra表和Qmax。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功地将zip文件组合为GPCRA0工具的正确格式。 附件是我提交的zip文件以及结果的zip文件。

    报告中有两个警告:  

    警告:放电前后的偏差低于70 % Qmax精度降低:66.2674378057703
    警告:负载下的电压3804 mV高于OCV 3804mV。 请检查您的CHEM ID是否正确。

    Thomas,你能告诉我该怎么做吗? 我是否需要重复优化周期?

    e2e.ti.com/.../fortool3.zip  

    e2e.ti.com/.../fortool3_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John
    该日志文件将不足够。 您需要一个充电-休息-放电-休息周期才能提交到工具。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    我将为此执行另一个充电-休息-放电-休息循环,我应该遵循slubc9中的程序还是我最初发布的8步流程? 运行周期时,是否应启用或禁用阻抗跟踪算法?

    我对GPCRA0工具的需求有点困惑,Ra表是否可以更新而无需使用此工具?

    感谢你的帮助。

    John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,Ra表和Qmax应该在不使用该工具的情况下进行更新,但如果更新失败,您可以使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我尝试使用 新的主板/电池再次执行此过程 ,但我的更新状态仍然保持为0x05,RA标记为0x55。

    我注意到,虽然在BqStudio中设置了RUP_DIS标志(红色),但这是否会阻止我的Ra表正确更新? 为什么要设置此标志?如何重置它? 向气压计发送重置命令不会使该标记复位。 我将再次附加我的srec文件,以防它有助于诊断此问题。 (编辑:我重新启用它并清除标志,我将重新运行循环并查看它这次是否工作)。

    您是否能够再次查看我的srec,看看您是否能够发现任何明显的问题? 我应该使用相同的src执行另一个优化循环,还是应该开始将量规编程恢复为默认设置并重新开始? 我目前 正在进行另一个循环(从0 % 充电到100 % ,等待OCVTAKEN设置,然后在C/5放电到终端电压) 使用我当前的srec -这次我打开了日志记录,如果它不起作用,我将向您发送我的日志。

    感谢您可能提供的任何帮助,这对debug.e2e.ti.com/.../17may.zip来说是一个相当令人沮丧的过程

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我再次运行了一次充电-休息-放电-休息循环,但Ra表仍然无法更新。 我要附上我的周期日志,能否告诉我您是否发现任何问题?

    有趣的是,现在Ra0表中的Ra标志读为“5555”。 这表示什么? 我也会上传我更新的srec以进行分析。 更新状态仍为0x05,最大错误读数为3 %。

    附加日志是在放电后短暂休息后设置OCVTAKEN (红色)之后。 有趣的是,在设置OCVTAKEN之后的一小段时间,在我停止记录之后,OCVTAKEN被取消设置(绿色),并且设置了RUP_DIS。 这是否表示更新Ra表失败? 如何诊断此问题?

    John

    e2e.ti.com/.../17mayafterdischarge.zip

    e2e.ti.com/.../optimization17may.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    Ra表已在您的资料包中更新,但在Ra表更新后,量表需要Qmax更新才能完成此过程。 在充电和放电之间的休息期间,您的电流未降至退出当前阈值以下,因此未设置DOD点,Qmax更新已取消资格。 我更新了您的srec,现在它是一个黄金文件。 您可以将其编程到包装中并进行测试。 我将其禁用,因此您必须启用它。

    Tom

    e2e.ti.com/.../bq34z100G1_5F00_golden.srec