This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:EEPROM编程问题。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22, TPS549D22EVM-784

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585348/tps549d22-issue-with-programming-the-eeprom

部件号:TPS549D22

您好,

我们正在为 TPS549D22提供编程支持,我们面临以下问题:

根据用户指南,地址D2h应包含值13h (生产中预编程),但我们从该地址读取12h。 无论我们是使用我们的编程工具还是TI的SW Fusion Digital Power Designer读取器件。 我们的客户还向我们发送了测试配置,其中地址D2h包含值14h,我们将此值编程到设备中,但我们无法使用我们的编程工具或TI的SW在设备中重新编程地址D2h。 BTW:TI的SW不报告未重新编程地址D2h,我们从PMBus上捕获的通信中观察到这一点。

遗憾的是,我们没有 TI的评估模块TPS549D22EVM-784,我们正在尝试在我们的编程模块中对器件进行编程。 我们担心模块中的设备连接不正确,因此我想询问您是否可以提供最少的硬件电路来对设备进行编程。

此致,

Frantisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本文档中显示了硬件适配器的示意图:

    如果其中嵌入了"固件",我不会感到惊讶。  我认为您最好的方法是通过以下链接向TI订购硬件:

    www.ti.com/.../usb-to-gpio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能是我们误解了。 我要求TPS549D22的最低硬件配置才能对设备进行编程。 不适用于EVM模块的HW电路。 我们的目标是将编程适配器设计为能够在我们的设备编程器中编程设备。

    Frantisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我觉得硬件比较简单,就像提供的文档中所示。 但是,我确信其中包含固件。 您能告诉我您的申请吗? 您是否正在尝试在工厂或应用程序板上对设备进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否确实在询问TPS549D22上的接口? 您需要连接到数据,CLK和警报行。 应打开并启用设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉回复太晚。 我们的应用应连接设备(设备可隔离在程序员的ZIF插座中或嵌入应用中)并使用客户数据修改配置。

    Frantisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该设备由12伏电源电压的引脚21,22,23,24,25,26 (PVIN)和28 (VDD)供电。 芯片通过连接到引脚4 (EN_UVLO)的5V来启用。 是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该是可行的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问,在附加的照片中,“重置”列中的“P”状态是什么意思? 顺便说一下:最新可用的数据表是2016年8月发布的,是否有新的退出?

    Frantisek