This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5217万:通电问题,仅0.7V @SYS

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, LM2596, TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579005/tps65217-issue-with-power-up-only-0-7v-sys

部件号:TPS6.5217万
主题中讨论的其他部件:AM3358LM2596TPS5430

大家好,

我有一个类似于BBB的定制板。 当我尝试在交流端口上以5V电时,它不能完全通电。 我检查了SYS (引脚7,8),但只得到0.7V。

PWR_EN直接连接到AM3358。

非常感谢您的帮助。

此致

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    您是否看到滑轨暂时打开并关闭,或者只是从未打开?

    AM3358应该断言PMIC_PWR_EN引脚以保持PMIC处于活动状态。 您能否测量PMIC_PWR_EN电压?

    如果PMIC根本没有响应,您可能需要检查5V转换速率,该速率需要低于50mS,交流或USB输入才能识别上升边缘。

    此致,
    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    我们的董事会也有同样的问题。 当我们为TPS6.5217万C的交流引脚提供5V电压时,系统电压为0.6V,而如果为交流引脚提供4.5V电压,系统输出正常,一切正常。  

    PMIC使用5V输入工作,但现在不工作。 PMIC过压保护的阈值电压下降的原因是什么?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu,

    我无法解释为什么过压阈值会降低,这种行为的一致性如何?

    当您缓慢增加交流电时,电源通道是否切换为特定电压?

    电源通道还参考了BATT引脚上的电压,这可能会导致意外行为。 您是否可以使用示波器同时测量AC,BATT,SYS和PWR_EN?

    此致,

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick,

    感谢您的回复。

    我们仔细检查了电路,这不是因为过压阈值。

    我查看了您之前发布的关于转换率的帖子。 这是问题吗?

    我们使用DCDC转换器LM2596 (150kHz开关频率)为TPS6.5217万C的交流引脚提供5V输入。 我们对LM2596的5V输出进行了量化,并对其清洁的+5V进行了量化,而没有产生太多噪音。

    我们有大约10个样本板。 某些板可以从LM2596正常加电至TPS6.5217万C。 某些主板有时可以通电,有时无法通电。

    TPS6.5217万C的PWR_EN引脚连接到AM335x的一个IO。  

    LM2596的5V转换速率是否会导致TPS6.5217万C有时无法启动,有时无法启动?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu,

    是,T形上升必须小于50mS,否则设备可能无法通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    如何确保T波上升距离LM2596在50毫秒内? 交流引脚上有一个输入盖(10uF)。

    此致,

    舒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu,

    我不熟悉该设备的预期上升时间,如果用示波器测量,它是否明显超过50毫秒? 降低输出电容应该会有所帮助,如果启动期间输入电源电流受限,则可能会延迟启用LM2596。

    此致,
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好...

    我还有一个AM335x/TPS6.5217万定制板,我得到的是0.8V @SYS。  我将PWR_EN输入10k拉至1.8V VLDO1 (VDDS)。  

    我对本文中提到的5V输入转换速率感到困惑,首先是"...check 5V转换速率,它需要低于50mS才能使交流或USB输入识别上升边缘。" 之后是"...如果您用示波器测量,它是否明显超过50ms?"  我正在通过设置为5.2V的TPS5430切换台提供交流输入,此电源的输出转换速率为8ms。  这是好吗?

    谢谢!

    Brian Weir  

       

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    由于上升时间明显少于50毫秒,因此应该没有问题。 您是否能够解决此问题?

    谢谢!
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard, 感谢您的回复。

    我们发布的,我认为是由于AM335x的ESD/EOS损坏。   我们在出现问题的不同主板上更换了单独的TPS6.5217万s。  我 不相信更改PMIC会给我们带来任何问题。  TPS6.5217万越过时,我就越能意识到它的真正特性。  我们唯一能够解决此问题的方法是更换AM335x,测量电源轨到GPIO引脚的短路。  我们假设ESD损坏

    谢谢,Brian  

    。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您认为问题的根本原因是否与Brian Weir描述的AM335xEOS问题有关?
    您是否尝试过将TPS6.5217万 PMIC更换为正在重新测试的多个PCB上的新IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    SYS为0.6 或0.7V的问题在我们方面仍未解决。 仅当我们将交流输入用于LM2596(5V),然后使用TPS6.5217万C时,才会发生这种情况。 50 % 仍有机会为AM335X加电。 但是,如果我们将5VDC直接馈电至TPS6.5217万C,则AM335X每次都会通电。 因此,我不认为AM335X在我们这边是ESD损坏的。  

    我不认为上升时间超过50毫秒是原因,因为50毫秒是一个很长的时期。 我们使用示波器进行了检查。

    我们尚未尝试使用其他PMIC或调节器。  


    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在以下两种情况下探查PWR_EN引脚:当您将5V电压直接应用于PMIC时,以及当LM2596将5V电压应用于PMIC时?

    在对该主题的原始回复中 向其他人提出了此问题,但您没有回答您的问题:

    "AM3358应该断言PMIC_PWR_EN引脚以保持PMIC处于活动状态。 您能否测量PMIC_PWR_EN电压?"

    您是否还可以在开机过程中测量交流插针上的电压? TPS6.5217万上的LM2596电压是否在TPS6.5217万交流引脚的UVLO跳闸点周围显示任何故障或表现出非单稳态行为?

    除非达到电流限制,否则理想的电源将始终为单电位,但来自另一个直流-直流转换器的电源可能会在电源导轨良好之前上升并下降一到两次。 如果LM2596在VAC斜坡期间出现故障或电压骤降,则可能是问题所在。

    我们需要在您的答案中查看示波器截图,以进一步帮助您解决此问题。