Other Parts Discussed in Thread: AM3358, LM2596, TPS5430
主题中讨论的其他部件:AM3358, LM2596, TPS5430
大家好,
我有一个类似于BBB的定制板。 当我尝试在交流端口上以5V电时,它不能完全通电。 我检查了SYS (引脚7,8),但只得到0.7V。
PWR_EN直接连接到AM3358。
非常感谢您的帮助。
此致
Eric
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Rick,
感谢您的回复。
我们仔细检查了电路,这不是因为过压阈值。
我查看了您之前发布的关于转换率的帖子。 这是问题吗?
我们使用DCDC转换器LM2596 (150kHz开关频率)为TPS6.5217万C的交流引脚提供5V输入。 我们对LM2596的5V输出进行了量化,并对其清洁的+5V进行了量化,而没有产生太多噪音。
我们有大约10个样本板。 某些板可以从LM2596正常加电至TPS6.5217万C。 某些主板有时可以通电,有时无法通电。
TPS6.5217万C的PWR_EN引脚连接到AM335x的一个IO。
LM2596的5V转换速率是否会导致TPS6.5217万C有时无法启动,有时无法启动?
此致,
舒
大家好...
我还有一个AM335x/TPS6.5217万定制板,我得到的是0.8V @SYS。 我将PWR_EN输入10k拉至1.8V VLDO1 (VDDS)。
我对本文中提到的5V输入转换速率感到困惑,首先是"...check 5V转换速率,它需要低于50mS才能使交流或USB输入识别上升边缘。" 之后是"...如果您用示波器测量,它是否明显超过50ms?" 我正在通过设置为5.2V的TPS5430切换台提供交流输入,此电源的输出转换速率为8ms。 这是好吗?
谢谢!
Brian Weir
Richard, 感谢您的回复。
我们发布的,我认为是由于AM335x的ESD/EOS损坏。 我们在出现问题的不同主板上更换了单独的TPS6.5217万s。 我 不相信更改PMIC会给我们带来任何问题。 TPS6.5217万越过时,我就越能意识到它的真正特性。 我们唯一能够解决此问题的方法是更换AM335x,测量电源轨到GPIO引脚的短路。 我们假设ESD损坏
谢谢,Brian
。
Brian,
SYS为0.6 或0.7V的问题在我们方面仍未解决。 仅当我们将交流输入用于LM2596(5V),然后使用TPS6.5217万C时,才会发生这种情况。 50 % 仍有机会为AM335X加电。 但是,如果我们将5VDC直接馈电至TPS6.5217万C,则AM335X每次都会通电。 因此,我不认为AM335X在我们这边是ESD损坏的。
我不认为上升时间超过50毫秒是原因,因为50毫秒是一个很长的时期。 我们使用示波器进行了检查。
我们尚未尝试使用其他PMIC或调节器。
此致,
舒
Shu LIU 您能否在以下两种情况下探查PWR_EN引脚:当您将5V电压直接应用于PMIC时,以及当LM2596将5V电压应用于PMIC时?
在对该主题的原始回复中 ,Richard Solarski 向其他人提出了此问题,但您没有回答您的问题:
"AM3358应该断言PMIC_PWR_EN引脚以保持PMIC处于活动状态。 您能否测量PMIC_PWR_EN电压?"
您是否还可以在开机过程中测量交流插针上的电压? TPS6.5217万上的LM2596电压是否在TPS6.5217万交流引脚的UVLO跳闸点周围显示任何故障或表现出非单稳态行为?
除非达到电流限制,否则理想的电源将始终为单电位,但来自另一个直流-直流转换器的电源可能会在电源导轨良好之前上升并下降一到两次。 如果LM2596在VAC斜坡期间出现故障或电压骤降,则可能是问题所在。
我们需要在您的答案中查看示波器截图,以进一步帮助您解决此问题。