This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z651:完全充电容量和剩余电量不正确

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581925/bq34z651-incorrect-full-charge-capacity-and-remaining-capacity

部件号:BQ34Z651
主题中讨论的其他部件: BQ34Z653

大家好,  

我一直有一个问题,即电量表经常错误地改变蓄电池的电量,导致有关蓄电池荷电状态的所有信息毫无用处。

下图显示了我的8.46万mWh电池在几天内运行5个充电/放电周期的结果。

原始数据:  e2e.ti.com/.../Copy-of-BM2_5F00_cycle_5F00_test.xls

周期如下所示:

1.充注,直至达到锥形电流

2.休息30分钟

3.放电直至达到低电压阈值

4.休息30分钟

5.重复5次

虽然电压图解很好地反映了此周期,但相对荷电状态图解根本不反映这一点,其明显的截取低于其认为是0 % 的值,并且由于该偏移,它永远不会达到全部容量。 此外,每个循环达到的最大SOC会降低,这表示每个循环的完全充电容量都被错误地重新计算。 实验结束后,电池的完全充电容量为16.377万mWh,比其应有的容量大得多。

在实验开始之前,电流和电压测量值校准为+/- mA / V以内,实验结束后这些校准仍然准确。  

这是我在开发此电池的过程中多次看到的问题,虽然这是我所见过的最高充满电容量测量值,但我看到的数值低至1.7万mWh。 电池组之间的问题也仍然存在,因此不是特定于设备的问题。

此问题严重影响了所有充电状态测量,例如相对充电状态和空闲时间,并使这些测量完全无用。

这是否是其他人已经遇到并可能有解决方案的问题?

谢谢,David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 建议您在充电后放松2小时,放电后放松5小时,以确保蓄电池电压稳定。  
    • 30分钟的放松时间很短,您可以放松更长时间。
    • 另一件事是确保chem id正确.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    我很乐意让它放松更长时间,我唯一担心的是,这根本不能代表它在父系统中的使用方式,事实上,没有休息时间会更准确(尽管它可能在充满电后休息)。 如果这些测量的准确性取决于长时间的休息时间,那么我会遇到更大的问题。

    我根据TI的测量参数计算器的建议选择了CHEM ID 2125,我可以发送一个命令来验证我是否意外加载了不正确的ID?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    我重复了这项实验,将化学ID重新编程为所用Hg2细胞的正确值,并将充电和放电峰值的休息时间增加到2小时。

    值得注意的是,我的电池中的每个电池都由4个并行的Hg2电池组成,之前我与TI进行的讨论表明这不应该是问题。

    最后一次测试的结果如下:

    从这些图表中可以看出,我以前遇到的同一问题仍在继续。 在第二个图表中,您可以看到每次电池充满电时,电池都会重新计算其充满电的容量。 在~2600分钟时,它决定容量为零,我认为这是因为它计算的容量超过了BQ34Z651设备的最大设计容量。

    您或其他任何人是否对这种情况的原因有任何见解?  

    我附上了我生成这些图解的数据和用于供您参考的ROM文件。

    谢谢!

    David

    e2e.ti.com/.../651_5F00_2cell_5F00_HG2.zip

    e2e.ti.com/.../Battery-Test-2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • bq34z651的最大电池容量为2.9万mAh,请检查您的电池容量是否不超过2.9万mAh。
    • 在执行学习周期之前,您是否已发送IT enable命令?
    • www.ti.com.cn/.../slua597.pdf
    • 以下链接显示了如何执行成功的学习循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    感谢您提供该文件,我从中学到了很多。

    我的电池容量是8.64万毫安,所以我的电池容量很小,我有几个跟进问题:

    1.您发送的文档详细说明了如何使用update_status中的值来调试学习周期。 但是,它描述的值(0,1,2)似乎与技术参考手册(http://www.ti.com/lit/ug/sluu986/sluu986.pdf)中的描述以及 我在设备寄存器(0x04)中看到的内容有所不同。 您是否有其他文档可以帮助我转置这些不同的数字?

    2.我能够很好地开始学习,我看到FC标志在最重要的位置出现,但VOK标志从未消失(现在已经15小时了)。 所以我不相信电池会执行Qmax更新。 您发送给我的文档似乎表明,在FC标志打开后过早或过晚停止充电可能会很糟糕。 如果有一段时间我应该等待?

    3.由于库仑计数的积分性质,电流测量结果中的任何小误差都是完全充电容量与实际值之间的明显偏差。 是否有既定的方法来提高电流测量的准确性?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    您是否有机会查看我的跟进问题?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 链接中的TRM是BQ34Z653,而不是BQ34Z651,请检查您是否使用了正确的文档。
    • 使 Coulomb计数器准确,感应阻抗的良好选择值和良好的印刷电路板布局对于实现这一点非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    我知道,该文件不是针对正确的部分,但迄今为止,这些部分已经非常相似,因此不会成为问题。 TI尚未在线提供651 TRM,您是否可以向我提供? 同样,这也不能说明UPDATE_STATUS寄存器中的值与学习周期文档中的值之间的不匹配,因此您是否能够提供具有此系列部件正确值的学习周期文档? 例如,我的设备上的update_status当前为0x04,超出了您提供的文档中所述的值范围,因此我可以深入了解正在发生的情况。

    我对板布局和开氏采样方案很满意。但我已经订购了一些更好的传感电阻器,以查看这是否会有所不同。

    我能够很好地开始学习,我看到FC标志出现在最重要的位置,但VOK标志从未消失(现在已经15小时了)。 所以我不相信电池会执行Qmax更新。 您发送给我的文档似乎表明,在FC标志打开后过早或过晚停止充电可能会很糟糕。 如果有一段时间我应该等待?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    您或其他人能否帮助我解决这个问题,这将开始影响我公司交付产品的能力。

    谢谢!

    David