主题中讨论的其他部件: BQ34Z653
大家好,
我一直有一个问题,即电量表经常错误地改变蓄电池的电量,导致有关蓄电池荷电状态的所有信息毫无用处。
下图显示了我的8.46万mWh电池在几天内运行5个充电/放电周期的结果。
原始数据: e2e.ti.com/.../Copy-of-BM2_5F00_cycle_5F00_test.xls
周期如下所示:
1.充注,直至达到锥形电流
2.休息30分钟
3.放电直至达到低电压阈值
4.休息30分钟
5.重复5次
虽然电压图解很好地反映了此周期,但相对荷电状态图解根本不反映这一点,其明显的截取低于其认为是0 % 的值,并且由于该偏移,它永远不会达到全部容量。 此外,每个循环达到的最大SOC会降低,这表示每个循环的完全充电容量都被错误地重新计算。 实验结束后,电池的完全充电容量为16.377万mWh,比其应有的容量大得多。
在实验开始之前,电流和电压测量值校准为+/- mA / V以内,实验结束后这些校准仍然准确。
这是我在开发此电池的过程中多次看到的问题,虽然这是我所见过的最高充满电容量测量值,但我看到的数值低至1.7万mWh。 电池组之间的问题也仍然存在,因此不是特定于设备的问题。
此问题严重影响了所有充电状态测量,例如相对充电状态和空闲时间,并使这些测量完全无用。
这是否是其他人已经遇到并可能有解决方案的问题?
谢谢,David