This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/UCC2895:UCC2895

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, TINA-TI, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577909/tina-spice-ucc2895-ucc2895

部件号:UCC2895
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,, UCC3895

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

如何设计转换相位全桥时UCC2895的峰值电流控制模式的外部电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Qi,我已经联系了相应的应用程序工程师,他会给您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我 正在使用UCC2895,遇到一些问题。当IC通电时,我无法在4 (参考)封装中获得5V电压,在7 (CT)封装中获得锯齿波。这意味着IC不工作,电源 正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Qi,

    您是否会分享您的原理图,让我知道您是如何配置IC的,以及VDD引脚处的电压是多少? 请注意,VDD应比UVLO thershold(11V)更好,以使IC正常工作。

    谢谢
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是原理图,它是 峰值电流控制。VDD的电压为12V。请帮我检查一下。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 这个问题已经解决了。你能给我一些关于峰值电流控制中UCC2895的文件吗? 我对下坡补偿感到困惑。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Qi,

    您可以参阅UCC2.895万的应用说明: www.ti.com/.../slua560c.pdf
    下面是有关电流模式控制的循环补偿的文章: www.how2power.com/.../H2PToday1004_design_TexasInstruments.pdf

    谢谢
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver,您好!
    首先,感谢您的帮助!我研究了一些有关UCC3895的文档。在REF (4封装)和RAMP (3封装)之间有一个晶体管,其目的是在峰值电流控制中实现下斜率补偿。我可以直接将CT (7封装)连接到RAMP (3封装)吗? 如果正常,斜坡印迹和GND之间的电容器是无用的,如果关闭,我可以取下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Qi,

    为了尽量减少振荡器的负载,最好在REF和RAMP之间使用一个小晶体管缓冲定时电容器(CT)波形。 斜坡和GND之间的小电容器与电阻器一起作为滤波器,以绕过电流感应的噪声。

    谢谢
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    非常感谢您的帮助! 我再次研究数据表和用户指南,并遇到一些 问题。

    1. 小晶体管的输出将电阻器连接到斜坡,如何设计此电阻器的值?

    2.假设VBE=0.7V,这意味着只有锯齿的电压高于0.7V,斜坡覆盖区才能获得电压。 这将导致占空比在较小的占空比中跳转,是否有任何方法解决此问题?

    ADS和CS印迹分别有一个电阻器,如何确认值级别?

    这是我的控制示意图,请帮我看看。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qi,

    U-111的第3-106页和第3-107页上建议计算坡度补偿组件,  应用说明对整个细节的描述比我所能描述的要好。 对于ADS配置,请使用数据表中的公式5和6来确定 电阻分压器。 电阻值应尽可能大,以避免从CS获取太多电流,但需要为20µA该引脚提供足够的偏置电流(+-m ²)。

    谢谢

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver,您好!
    感谢您的帮助。此文档非常有用,我将详细研究。
    谢谢
    叶琪