This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.438万:非故障条件下的输出闭锁

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583613/bq24380-output-latching-in-non-fault-conditions

部件号:BQ2.438万

我的设计是将BQ2.438万用作USB 5V输入的过压/过电流保护监视器。  在大多数情况下,设备似乎可以正常工作。  但是,我有一个很高的百分比(在20块板的样本中,15 %)的IC无法正常工作。  错误情况如下所示(另请参阅所用的连接电路):

1. VIN处于有效的非故障电压。  它是USB,输入电压= 5V。

2. 通过100K欧姆电阻器将VBAT拉至地电位,这样就不会出现过压故障情况。

3. 启用芯片已激活。

当我第一次连接5V时,输出电压高,没有错误。  在这种情况下,BQ2.438万工作正常。  在我移除输入电压并重新连接后,在允许输入和输出电压完全放电至0V之前,会出现错误情况。  如果我重新连接5V,而不允许输入和输出电压完全放电至0V,则输出将在大约100mV处闭锁,并且故障信号被拉低。

目前,我不知道为什么会出现这种情况。  似乎我在使用规格内的零件。  我正在寻找关于哪些情况可能导致这些结果的任何信息。  我已确认没有实际故障条件(过压,过电流),因此我想知道此部件可能损坏了什么,因此认为存在故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了添加电路图....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Casey:

    您认为您可以在TP331上获取范围捕获吗?
    如果可以,也要捕获故障。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的屏幕截图显示了输入,输出和故障信号。  它们是同一故障事件的缩小和放大版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的计划。

    你能多帮我做些什么吗?
    1.示意图显示您已将/CE连接至GND。 只需仔细检查/CE引脚不是浮动的。 我认为它确实存在,但只是为了检查一下。 它将阻止再次启动。
    2.你可否再次检查你的3.3V上拉电压是否仍然存在? 我注意到/故障引脚从高到低耗时4-5US。 检查you3,3V。
    3.请参阅数据表的第9页。 您将看到Vo,短路将禁用FET。 我认为我们可以消除Vo,但我们仍然需要检查短路电流。 您认为您是否可以测量短路。

    你的图解真的很有帮助…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下面附上了几幅额外的图。  第一个显示故障事件期间的芯片启用信号,第二个显示故障事件期间的3.3V,第三个(本着排除故障情形的精神)显示故障状态期间的VBAT。  

    测量通过设备的瞬时电流可能会很困难。  我确实有一个差分探针,我可能会用一个小感应电阻器替换BQ2.438万输入侧的电感器,以便测量电阻器上的电压。  但是,我不确定是否有必要。  BQ2.438万上的过电流阈值为1.5A。  我正在使用PC上的USB端口为BQ2.438万的输入供电。  典型的USB端口仅允许500 mA电流。  如果BQ2.438万的电流为1.5A,我确信在输入电源过电流事件期间会出现一些干扰。  但是,在我提供的屏幕截图中,您不会在输入电源上看到任何高电流事件的指示。  尽管如此,我将为您提供一些非常有趣的额外信息。  我进行了一项测试,使用台式电源缓慢地提高电压,而不是仅仅为输入施加5V电压。  在此测试中,输出将每次都工作。  然后,我将提高输入电压,使其超过过压限制,并在适当的电压下跳闸故障。  但是,当将电压降至过压限值以下(减去滞后)时,故障保持活动状态。  直到我移除输入电压并允许其衰减,我才能够重新应用输入电压并使其正常工作。

    我曾经认为,上升的趋势证明BQ2.438万在为1 UF电容器充电的初始浪涌电流方面存在问题。  但是,该零件设计为能够处理此问题。  数据表中有几个示例显示了浪涌限制的行为,我的屏幕截图看起来并不相似。  尽管如此,有趣的是,在我的上述测试中,故障在初始过压后从未消失。  故障电路是否存在内部问题?  也许我看到的第一个故障是由于急匆匆的原因,由于故障电路不工作,输出永远不会重新打开。

    也存在过热故障情况。  但是,鉴于电流较低,我不确定是什么原因导致该跳闸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Casey:

    一个快速问题。
    是否恢复?
    设备应尝试恢复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能,它不能恢复。 它甚至似乎没有尝试恢复。 这就是为什么我认为我运行的过压测试很有趣的原因。 这为我提供了一个基准测试,在该测试中,我知道故障是什么(过压),当我消除故障条件时,部件无法恢复。 只有在去除输入电压并让部件断电后,它才会恢复。 正如您所提到的,它应该在故障条件消除后立即恢复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Casey:

    你认为你可以把一块板给我吗?
    如果是,我可以向您发送地址。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以。  但我想让主板返回。  此电路位于相当复杂的装配体上。  主板的其余部分工作正常,我希望最终使用该主板。  我们的装配体数量有限。

    您是否可以退回主板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Casey,

    有多少主板的表现是这样的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在20块板中,我有三块板的表现是这样的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,

    我不想再买主板了。 我可能需要调试您的主板,之后它可能无法使用。
    它可能是坏的IC或板。

    您的计划是什么?
    您认为您可以用另一个IC替换吗?
    如果它不起作用,我们需要关注您的主板。
    如果工作正常,则我们的IC不好。

    我们的主板没有问题。

    你怎么看?
    您是否可以更换另一个IC,我们可以在结果后进行讨论?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当然可以更换IC,并在更换后验证它是否工作正常。  我会这样做并保存主板上原来的IC,以防您需要进一步分析。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,

    让我知道如何进行,然后我们可以讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更换了部件,新部件工作正常。  我们还有两台设备从现场返回,出现相同的故障。  TI是否可以对损坏的部件进行任何分析以提示可能发生的情况?  我们所掌握的任何信息都不能指出发生此类故障的事件。  我想知道这些可能是由于ESD事件造成的损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ESD是一种可能性。 让我与我们的质量团队核实一下,并回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供顶级营销服务?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信你的意思是“最高评分”……如果是的话,它是“CFE”。 如果你实际上是指"顶级营销",那么我不知道你在寻找什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Casey:

    我正在转发来自CQE的响应。
    ******
    您好,Casey:

    我是负责BQ2.438万的客户质量人员。 我不熟悉此设备,您的回答是正确的,所有设备的顶部标记将显示CFE。 重要的是上面和下面的“刻度”。 此设备对CFE上下两端使用US:DoD二进制年/月惯例。 以上和以下各项中应有0到4的组合。

    我已经查看了BQ2.438万的设备历史记录,并且在2013年只发现一个来自任何记录客户的退货,结果证明是单个EOS类型的案例。 这表明设备不可能出现系统问题。

    由于怀疑是EOS/ESD类型的事件,因此此事件的FA可能不会提供如何直接防止这种情况的深入见解,而只是识别受影响的引脚。 此时此刻,当出现这种情况时,TI建议检查批次历史记录,以查找可能在此时间范围内影响器件的晶圆或A/T偏移的任何证据。 假设没有,我们建议对该案例进行分类,假设问题不会持续到不同批次/批量的商品中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 在"F"上方有一个破折号,在"F"下方有两个破折号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Casey:

     

    我们查看了批次历史记录,并能够根据您提供的信息找到批次。 这批货物没有出现问题,在装运后的3年里没有任何回报。

     

    在这种情况下,我会考虑联系故障分析实验室,以帮助您进一步调试问题。 TI偶尔使用的一个此类实验室是Chip Targets LLC http://chiptargets.com/,您所在的地区可能还有其他类似背景的实验室。

     

    如果情况仍然无法解决,请随时联系我们以获得更多帮助。