This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5924万:关于设计计算器(Excel)

Guru**** 2534840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582923/tps25924-about-design-calculator-excel

部件号:TPS2.5924万

您好,


我收到了客户的问题。

问题:TPS2592xx-Design-Calculator-revA (TPS2592xx的相关文档)上有一个项目"RIstart"。
"RIstart"是否为纯电阻?
还是阻抗?

问题2."RIstart"的值为
启动之前,
在启动期间,
启动后,
应输入上面的哪个值?

问题3.您能否告诉我如何衡量"RIstart"?

此致,

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    渡边您好!

    Q1A)"RIstart"是一种纯粹的电阻
    Q2A)"RIstart"对应于在负载上施加额定电压的情况下的负载电阻值
    Q3A)获得负载电阻的一种方法是通过台式电源供电来测量负载的V-I特性

    请告诉我们终端设备和系统要求

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    感谢您的快速支持。

    Q1A)"RIstart"是一种纯粹的电阻

    我理解。

    Q2A)"RIstart"对应于在负载上施加额定电压的情况下的负载电阻值

    我对额定电压= VIN (最大值)的理解是否正确?

    Q3A)获得负载电阻的一种方法是通过台式电源供电来测量负载的V-I特性

    电源是否在eFuse后面,但是否可以测量VI特性?

    请告诉我们终端设备和系统要求

    设备:路由器
    系统要求:
    TPS2.5924万
    VIN (最大):12.6
    UVset:8.
    球型罩:540uF
    起始电阻:4欧姆(未测量)
    IMAX:3.5A
    限值:4A

    此致,

    渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    渡边您好!

    是,额定电压为VIN (最大值)。
    您可以按照以下步骤进行测试以估计RISSTART:-在没有eFuse的情况下,通过工作台电源为负载通电。 接通电源时施加12伏电压并测量负载电流(忽略任何尖峰电容电流)。 计算RIstart。

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rakesh,

    感谢您的支持。
    所有疑问都已澄清。

    此致,
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    如果您在确定成功启动的参数大小方面遇到任何挑战,请告诉我。

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    我收到了客户的问题。

    问题1.

    300μs时,60A/T Ü V电流。(图1)

    我是否可以将其视为峰值式电容电流?

    (很难根据此波形计算通电时的负载。)

     图1.

    问题2.

    最大负载电流为1.5A (最大值)。

    RIstartΩ 12.6V (VIN)/1.5A (max)= 8.4 的想法是否正确?

    此致,

    渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    渡边您好!

    从测试波形看,您的负载是电容主导的。 请使用设计计算器,Cout = 540uF且Ristart = 8Ω μ A,以计算上升电容器CdVdT。

    谢谢!
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我收到了客户的另一个问题。

    eFuse的输出电容器为540 UF。
    但是,电源(170 UF)的输入电容器连接在其后面。

    我是否也应该将此输入电容器计算为输出电容器?

    此致,
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    渡边您好!

    为了明确说明这一点,我在下图中描述了这一点。 170uF电容器是否连接在输入电压或输出电压处?

    如果是在输出电压下,则应添加到540uF,然后进行计算。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rakesh,

    感谢您的支持。

    它位于Vout。
    我理解这一点。

    此致,
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    我收到了客户的另一个问题。

    当启动时的总功耗为11.86 W时,
    可以使用多少环境温度?

    设计计算器D50cell启动时的总功耗为11.86 W,
    D52单元号

    当环境温度为125°C时,
    我认为总功耗意味着超过允许的最大功耗。

    但是,
    当环境温度为125°C或更低时,
    它被认为是可用的。

    供您参考,
    我们将发布热关闭限值图和计算表的图像。

    此致,

    渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    凭借11.86w的功耗,您应该能够在85°的环境温度下工作。
    您能否提供您的设计计算文件
    最高工作温度是多少?

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我知道可以在85℃下工作。

    附加设计计算器。

    最高工作环境温度为85°C

    e2e.ti.com/.../TPS2592xx_2D00_Design_2D00_Calculator_2D00_RevA_5F00_solbox_5F00_20170329.xlsx</s>2017.0329万

    此致,

    渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    渡边您好!

    感谢您提供信息。

    您应该能够在85℃下工作。 要增加边距,请选择CdVdT_ext作为0.75nF (D42cell)。 这会将操作点移动到8.89W,Tstart为9.68ms。

    您的应用程序是否允许使用TPS2.5924万器件的自动重试版本?  

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rakesh,

    感谢您的回复。

    我知道我将在85度的温度下工作。

    我的客户使用LATCH版本。

    此致,
    渡边