This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ2.361万:LMZ2.361万 EN滞后源电流值问题

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584267/lmz23610-lmz23610-en-hysteresis-source-current-value-issue

部件号:LMZ2.361万

您好,

    您能给我 EN滞后源电流最大值和最小值吗,该值在数据表中找不到!

    我的测试板发现 EN滞后源电流最大值可能为70uA,

    测试值为en (on)= 19V,EN (off)= 16V,附件为SCH,Pls帮助我,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Feng:

    让我与IC设计工程师核实一下,然后再联系您。

    此致,
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Feng:  

    根据IC设计器,此参数可能会有+/- 15 % 的变化。

    此致,

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Denislav,
    “此参数可能因+/- 15 % 而异”,您是否有关于此?的文档
    为什么我的设计错误这么大,如果"此参数可能会变化+/- 15 % ",您能否给我一些建议?
    谢谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Feng:  

    我没有关于最小/最大变体的文档。 数据表中的典型值 表示TJ = 25°C时最可能的参数标准

    以下是一些问题:

    您正在使用的电阻器的容差是多少?您如何测量EN电流?

    在您的应用中,您尝试在VIN上实现什么滞后窗口?  

    您能否分享您的主板布局?

    此致,  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Denislav,

        我想了解最小/最大变异,因为数据表不显示最小/最大变异,只显示 典型值为13uA

        电阻器的容差为1 % ,我没有 测量EN电流,只是通过公式计算得出

        我想在VIN=22V,在VIN= 21.5V上启用设备,但测试后数据偏差很大,不同主板之间的间隙也很大!

        PCB参考您的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Feng:

    数据表中给出的公式可能不完整或有点误导。


     

    这是数据表中的快照。 我做了一些计算,得出了以下结论:

    1. 对于方程式(2),应该说Vin (上升),而不是Ven (上升)。 只有一个不同的字母,但这会带来巨大的不同。   您应用的电压输入(上升)目标为22V。

    2. 一旦电流源接通,它就会添加一个偏移电压。 这会有效降低Ven阈值。 数据表中给出的Ven上升阈值为1.274V。 当当前源打开时,该值会降低,并且可以使用方程式(3)计算。

    3. 新的Ven下降阈值现在为1.274V - 13uA x (Rent || 2MEG || Renb + Renh)。 它大约为1V,具体取决于您的值。

    4. 您可以使用公式(2)计算您的Vin下降,但使用新的阈值电压。 您现在使用方程式(3)中的计算值而不是1.274。 这将为您提供下降的切断电压。

    根据您在上一个帖子中的值计算得出的结果如下,这些结果与测量值匹配

    Rate=680kOhm;RENB=39kOhm将为您提供 VIN上升= 17.8 V和VIN下降= 13.9 V

    播放电阻值,您将获得正确的滞后。

    在我的案例中,我使用88.7kOhm和5.2 kOhm进行了测试,结果导致VIN上升= 22.1 V和VIN下降= 21.6 V

    希望这有助于您解决问题。

    此致,

    Michael