This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.9002万:UCC2.9002万 -关于UCC3.9002万电流共享应用程序

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581949/ucc29002-ucc29002---about-ucc39002-current-sharing-application

部件号:UCC2.9002万

大家好,

650W服务器电源在电流共享调整问题上遇到了很大困难。

目前故障率约为32/106=LS.Please 30.19 % see below table shows 2pcs sample can不符合LS=2V (BAD)要求。

但调试后,您可以看到LS电压容易固定到2V (良好)。

25 % 负载VR502调整,12VLS电压变化

25 % 负载VR502调整 Ω,12VLS电压变化 Ω
 

因此,我希望为最终客户提供合理的解释/分析。

有关 详细的比较表,请参阅以下电路。

这是否正常??

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海宝,

    很抱歉,我需要向我们的应用工程师咨询以支持您的问题。 您应在一天内看到答案。 在此期间,您可能会发布更多有关设计中的电流感应电阻器的信息值以及650W装置的满载电流。

    改进的电路性能与表格右侧的值一致,这是否正确?

    谢谢

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好宝

    我不确定为什么LS总线输出的值有一个规格-数据表中给出的此信号的建议范围是0V和VDD-1.7V之间。


    其他一些事情值得考虑

    电流共享电阻器连接在一个相当嘈杂的位置-在辅助输出滤波器电感器及其相关的电容器C509之间-我建议您将其移动到下面以红色显示的较安静位置

    在LS总线上安装滤波电容器也不是一个好主意(原理图中的c524)。 我建议您删除此组件。 我还会质疑是否需要电阻器R536和R530 -这些部件未在我们的文档中显示。 客户可能有很好的理由将其包括在内,但我不知道可能是什么。

    您所做的分量值更改基本上会将放大器系统的阻抗降低一个数量级。 这将使其更不容易受到噪音的影响,这可能是您注意到的'改进'的原因。

    请分享有关电流感应电阻器和满载电流的信息,并告诉我您的接通方式。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    对此有什么反馈吗?

    此致
    Colin