主题中讨论的其他部件: BQ2.557万
您好,我正在调试一个围绕BQ2.5504万设计的电路。 它是一个太阳能充电电路,旨在白天收集电力,并将其存储在连接到VBAT的100mAh锂离子电池中,然后在夜间唤醒以执行一些传感器读数,然后关闭24小时。 我正在为电池充电,白天整个系统运行良好,但由于某种原因,即使电池完全充满,电路在夜间或太阳能电池被拆除时也不工作。 我正在调试原因,我想在数据表中详细介绍一下:
第25页,第10节:一旦IC停止冷启动且系统负载已激活(例如,使用VBAT_OK信号),能量收集元件必须为主增压器提供至少足够的功率以满足平均系统负载。
这是否意味着,如果我白天使用BQ2.5504万为电池充电,那么一旦太阳能电池不再接通电源,同一芯片将无法自行将电源从VBAT切换至Vstor?
感谢您的时间,希望有人能让我走出黑暗:)
-Jarek