This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4824万:数据表规格

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584443/tps54824-data-sheet-spec

部件号:TPS5.4824万
主题 中讨论的其他部件:TPS5.462万

您好,

请共享TPS5.4824万的补偿斜率值。我已使用数据表进行了检查,数据表中没有提到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我看看是否可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设备的8个FSW*Ri和0.04。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    请检查一次。 我提出这个问题是因为我没有得到预期的结果。 请再次确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我直接从开发模型的工程师那里获得了这种价值。 您期望的"结果"是什么? 您使用斜坡补偿值的是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用它来计算两个TPS5.4824万稳压器并行操作中的电感。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在从两个不同的直流电源模块设计电源共享应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般而言,我不建议并行操作两个TPS5.4824万。 这在技术上是可行的,但没有直接控制电流共享的手段。 您可以在电路中使用负载共享控制器,例如:

    www.ti.com/.../ucc3.9002万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,没有什么可以控制电流共享的,我完全同意您的观点。但我通过对输出电感器建模为当前共享控制做了特别的规定。 为了建模,我只需要补偿斜率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下,建模是一回事,而实际性能则是另一回事。 我们在一段时间前为类似的部件TPS5.462万进行了参考设计。 这实际上更像是一个学术练习。 布局很敏感。 我想你会在生产中得到很多变化。
    www.ti.com/.../slva389
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,但是仿真本身并没有产生预期的性能,因此我认为补偿斜率值存在一些问题,因为其他一切都很好。 另一件事是,正如您提到TPS5.462万的并行操作,我认为它不能用于两个不同的电源模块。请告诉我它是否可以支持两个不同的直流电源输入。