This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:ucc28c42型号

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, TINA-TI, TL3016, SN7432, UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582688/ucc28c42-ucc28c42-model

部件号:UCC28C42
主题中讨论的其他部件: TINA-TITL3016SN7432UCC2803

比利:

我看到了一篇来自Britt (不知道该帖子有多旧)的文本,其中谈到了PSPICE模型的"稳定状态"和"启动"之间的区别

我的两个型号都没有运行。

我是否必须使用TINA 进行此类建模?

如果是,您是否知道我是否需要"调整"模型才能运行一个简单的教育级"提升"转换器?

对于 选择最适合   运行此类型号的香料引擎有何建议?

Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    我已请TI建模团队的一位工程师查看您对UCC28C42的疑问。

    您应在第二天内看到回复。

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin,

    我们为此器件提供的型号适用于PSpice和TINA-TI。 您可以使用其中任何一种来模拟您的电路。

    您能否详细说明您正在使用的模拟器,哪些不适合您,以及您必须进行哪些调整?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil:我安装了TINA并绘制了我想模拟的线路以进行探索。 这与一些人在IISC中发布的内容完全相同。 如果您需要,我可以附上。 他们有不切实际的ckt & values。 我尝试使用UCC2842系列在电压模式下使用实用值和反馈来探索其功能。 但是,由于收敛问题,我当然遇到了"错误"。 出路是什么? 它与控制设置或我使用的值(包括I.C.)有关 附图。 此处没有安全问题,因为所有这些信息都是公开的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何附加文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    如果Nikhil没有立即看到您的最新帖子,附加文件的方法是单击"答复"对话框右下角的"使用丰富格式"热点,这将显示格式工具栏。 此工具栏的中间位置是一个回形针图标。
    单击回形针,将显示另一个对话框,您可以使用该对话框附加文件。

    此致,
    Ulrich。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是文件

    e2e.ti.com/.../3PH_5F00_BST_5F00_KMR.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我卸下了输入端的电感器,因为它可能会在与桥接二极管交互时导致收敛问题。 此外,将16V直流电源更改为斜坡,并为模拟调整了几个参数。

    e2e.ti.com/.../4152.3PH_5F00_BST_5F00_KMR.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil:
    非常感谢您及时采取行动并回复。 是的,电路运行时没有电感器。 横冲直撞肯定是一个好技巧。 但我的基本任务是用电感器探索电路。 具体而言,当正弦波源不同时,源电流的外观以及栅极驱动信号的PWM。 我们如何才能做到这一点?
    一件傻事:我读了一些“帮助”行,希望了解如何添加信号以显示,但看不到任何内容。 这与我需要看到的各种信号结合在一起。 例如,门驱动。 其他是源电流,通过MOSFET的电流。 在其他工具中,您必须串联添加一个电阻器,然后您可以指向一个"安培表"来显示电流。 在哪里可以找到有关添加信号的文本(TINA语言的曲线)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil:好消息!
    如果我使用脉冲发生器将并联电阻器放置在电感器上,我可以运行模拟。 这是一个简单的3相升压整流器。 这样,我们就知道收敛问题不是来自控制器。
    我在VF1中看到的结果与我的预期一致。
    目前,我的缺点是我还没有弄清楚如何显示电压,图中的电流。 我甚至不知道您是如何添加VF1符号的。 我是否必须将"电压表"放在每个地方? 类似电流表? 有没有更快速的方法"探测"? 我还需要查看差分电压。
    请记住,我在使用TINA多年之后,多年来尝试使用TINA失败。 然而,现在我发现它非常有用,事实上,非常有用! 哈哈。
    在添加控制器之前,我将首先探索仿真中行为的所有方面。 所以我需要查看整个莲花曲线。 不打算使用冲压机。
    感谢您在此问题上的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    多年来,我们对TINA-TI进行了几项改进。 我们最近发布了新版本的TINA-TI,它对TINA-TI的型号导入和可用性进行了一些增强。 如果你能安装这个版本就好了。 您还将从以下简短视频培训系列中受益: training.ti.com/tina-ti-video-training-series
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil

    信息的Thnx。

    我在打开视频之前必须先了解IT安全,现在肯定不会安装任何软件。  我安装的软件来自一个内部网站,在那里,IT人员可以免费或付费地使用任何软件工具。 我们只允许安装“杀毒”版本。

    但是,我 可以在家里自己的电脑上观看。

    让我看看我是否可以使用 Raytheon登录。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我观看了培训视频。
    很棒的员工
    Thnx指出。 现在我想知道为什么这么多年我都不加入TINA…
    得到了我想要的信息,还有更多。
    R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../boost_5F00_sw.TSCNikhil:现在我们 有一个非常奇怪的情况。 #1 IT Security重新打包了您提供的链接的新版本。 我在两个地方安装了该软件:HP台式机和HP笔记本电脑(WS)

    我先在桌面上运行附件。 获得预期结果,但对于峰值处的Idrn最大值有点惊讶。 如果这是真的,对我们来说太好了。

    然后我通过电子邮件将其发送给自己,并在笔记本电脑中跑步。 Idrn完全 不同 ,Vodiff 也不同。

    我是否看到与计算相关的内容? 我是否发现了问题?

    我将在晚上晚些时候附加笔记本电脑版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../boost_5F00_lptp.TSCoops!我在laptop...seems中再次运行模型,结果相同!

    我是如何获得如此奇怪的第一个跑步记录的?

    如果您在  笔记本电脑上发现了一些问题,我将随附该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil:我们知道电路中的输入电感器与电阻器的结合模拟效果很好。
    现在,我又重新添加了UCC2842启动控制器型号。
    它不会运行:立即出现收敛问题。 我没有附加文件,因为您可以关闭每个电感器并单击您尝试使其收敛? 我应该使用不同的控制器吗?
    Thnx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    请共享TSC文件,以便我们对其进行调试。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil

    我在这台笔记本电脑中没有看到我们一直在交换的一些消息。

    这封电子邮件是为了回复我昨晚关于在确保电路在没有控制器的情况下模拟良好之后重新添加控制器时出现收敛问题的消息。

    这是我现在正在处理的文件。 此文件中唯一的区别是我通过删除用于 驱动MOSFET的脉冲波形添加了控制器

    e2e.ti.com/.../4152.3PH_5F00_BST_5F00_KMR1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    如果您在运行瞬态模拟之前将选项更改为"计算操作点"而不是"使用初始条件",则它将通过收敛测试。 我正在使用最新版本的TINA-TI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!

    它正在运行。

    我渴望看到栅极驱动波形。

    这是关键。

    我会发布 结果/结论/任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "计算初始点"完全运行,输出栅极驱动,输出等...因此我们获得结果。
    现在,真正的工作当然开始了:如何使它很好地用于预期功能:它是一个具有正弦输入的3相PFC。
    哈哈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil
    运行稳态模型的标准应该是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin,


    如果您知道外部应用程序节点的初始条件,可以尝试使用稳态模型跳过大多数软启动并快速进入稳态。 例如,如果您正在运行多个负载瞬态模拟,则此功能非常有用。

    但是,如果您确实使用了此功能,并且初始条件已关闭,则Vout可能需要很长时间才能解决问题,从而抵消了优势。 此外,如果初始条件错误,电路可能无法收敛。

    除非您有一个良好的工作启动模型(以获得稳定状态模型使用的初始条件的估计值),否则我不建议使用该模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil

    Thnx,了解有关ss与trns的提示

    顺便说一句:既然我已经有了原理图,我 将立即开始制造PCB。 TINA是否有可下载的PCB设计,我可以使用?

    -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil
    快速问题:在使用TL3016时,一旦我将其放在屏幕上,就无法再移动它了! 是否有任何移动技巧? 我使用大量节点名称,而不是在屏幕上到处都是电线。 在这里,我只能使用"电压引脚",但它们都显示在图中。 命名图中未显示的节点的任何其他方法?....no在培训视频中不易看到... thnx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题:附加文件是否为私有文件? 或者是否可供所有其他人查看? 我们如何传达非公开文件以供审查和支持?
    Thnx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    我在移动TL3016时没有任何问题,因此除非您与我共享TSC,否则我无法评论该问题。
    是的,您可以按名称放置跳线以连接电线。 默认情况下不会绘制这些图。 您可以在"基本"选项卡的末尾(右侧)找到此项。
    对于e2e上的共享文件,默认情况下这些文件是公共文件。 下面是一些与他人私下分享的说明。
    e2e.ti.com/.../3032.08 -add-friends-sending-private-messages
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我找到了跳线。 让我来了解一下私有文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin,

    TINA-TI中没有此器件的PCB (通常我们不提供TINA-TI中的PCB)。 我建议将这一问题作为本论坛的一个单独问题张贴,因为这一职位的主题可能会使人误解这一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    愚蠢的情况:我需要门控2个信号,每个 0到5V

    浇口必须为或。 所以我选择了显示为或符号的sn7432

    但是,输出 不是输入的逻辑或,而只是未移动0v

    使用逻辑与模拟运算放大器,功率SMPS和数字混合的诀窍是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil
    我有几件事没能做,也没能找到任何文档。 所以现在我要等到星期一。 我资源不足
    我们一直在处理的SMPS模型中使用逻辑电路的排名第一。 我选择了或(7432),但它没有提供任何输出。 必须存在一些语法错误。 这是我找不到的文件记录。 这意味着,我们需要先学习VHDL和MCU等...简单地定义逻辑组件的“数据类型”(如MATLAB中的那样)是非常可取的。
    在TI版本中也可能存在此功能,但未安装此功能。 我也找不到什么是在和什么不是在。 如果在SPICE模型中允许使用逻辑部件,则与信号连接的规则是什么? 我读过的5V是"1",GND是"0"...我有这个,但没有结果
    2我想用简单的二极管或来解决问题。 也不起作用。 这意味着,如果2二极管或电路的1个输入为5V,则预期电阻器上的输出总和为5V;如果1个输入为低电压,并且我有5V/0v切换波形,则预期负载电阻上会出现该波形。 它不会产生此结果。
    #3我通过在控制输入端应用5V/0v信号来尝试VC/SW,开关未按预期工作。

    似乎有一些使用这些部分的规则,但我在任何地方都没有发现这种讨论。 我搜索了谷歌,没有。
    在TINA SPICE中可能还有其他实施方式和/或/或/因弗特(著名的AOI)。 您是否愿意教育?
    Thnx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin,

    我在TINA-TI中的SN7432没有任何问题。 已连接工作中的TSC。 如果您可以共享您的TSC文件,它将帮助我们调试正在发生的情况。 另外,我将在接下来的几天内出差,因此我可能无法立即回复。 如果您需要即时帮助,请在此 论坛中提交单独的问题

    e2e.ti.com/.../OR.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil

    今天我要等我听。

    如果我没有收到回复,我将假设您正在旅行,并将此问题发送到您所指出的论坛。

    附件是一个文件

    1)从办公室,我注意到或电路7432确实正常工作! 不像在家一样,我从周五到周日尝试了各种各样的艺术品来获得门控输出。

    所以这是好的,部分:我仍然怀疑这是否普遍是真的,所有部分,除非通过明确的语法学习,都可以在电路中发挥作用。

    2)在此电路中,具有输出VXM的变压器功能仍然不正确。 输出不能是直流脉冲,根据定义和理论,必须是+/-

    3)在此电路中,电压控制开关也不工作。 输出VOSW不正确。

    希望了解为什么这些程序不能正常工作。

    thnxe2e.ti.com/.../vpol_5F00_dr.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin,

    尝试几件事。

    (1)跳线映射看起来是区分大小写的,因此VDD与VDD不同。 您能否尝试制作也是如此。
    (2)对于开关,您是否可以尝试不使用0欧姆的接通电阻。 它会在模拟中引起数字问题。 尝试使用较小的值,如1 m (同时尝试不要太低于此值)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎回来...
    优点。 我会跟进。
    对于使用UCC2.8003万进行的一些有趣观察,pl与Bernard跟进我的笔记...当您离开时...我们做了一个诱饵并打开ya。 它现在是UCC2803控制器...注释解释了原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克托利终于到了!

    是的,您提供的所有提示 我都遵循了《sch & it》中的内容。

    这对我来说是个大问题。

    Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil

    我不太幸运在电压模式下使用UCC28C42:输出不受控制。 具体而言,它会随线路输入电压而变化。

    我想知道您是否可以查看电路并提出一些建议?

    我可以在私人会话中附加它吗?.CD您接受我刚才发送的友谊请求。 我将附上sch

    此外,我更喜欢使用UCC2.8003万来实现低接通电压,并从 6V运行

    但在电压模式下也不起作用。 我也想附上 这一希。

    请告诉我

    Thnx

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil
    如果我能发送两种型号的话,你能放下一条线路:一种是按预期工作的开环电路。 另一个反馈中有UCC3842型号,但根本不起作用。 这个阶段有一些特殊的东西,因此这个阶段可能与宏观模型有一些关系。 如果是,那会是什么? 我正在尝试查找选择另一个控制器的标准。 我们非常感谢您的帮助。
    罗宾