主题中讨论的其他部件: TINA-TI, TL3016, SN7432, UCC2803
比利:
我看到了一篇来自Britt (不知道该帖子有多旧)的文本,其中谈到了PSPICE模型的"稳定状态"和"启动"之间的区别
我的两个型号都没有运行。
我是否必须使用TINA 进行此类建模?
如果是,您是否知道我是否需要"调整"模型才能运行一个简单的教育级"提升"转换器?
对于 选择最适合 运行此类型号的香料引擎有何建议?
Thnx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
比利:
我看到了一篇来自Britt (不知道该帖子有多旧)的文本,其中谈到了PSPICE模型的"稳定状态"和"启动"之间的区别
我的两个型号都没有运行。
我是否必须使用TINA 进行此类建模?
如果是,您是否知道我是否需要"调整"模型才能运行一个简单的教育级"提升"转换器?
对于 选择最适合 运行此类型号的香料引擎有何建议?
Thnx
这是文件
我卸下了输入端的电感器,因为它可能会在与桥接二极管交互时导致收敛问题。 此外,将16V直流电源更改为斜坡,并为模拟调整了几个参数。
e2e.ti.com/.../boost_5F00_sw.TSCNikhil:现在我们 有一个非常奇怪的情况。 #1 IT Security重新打包了您提供的链接的新版本。 我在两个地方安装了该软件:HP台式机和HP笔记本电脑(WS)
我先在桌面上运行附件。 获得预期结果,但对于峰值处的Idrn最大值有点惊讶。 如果这是真的,对我们来说太好了。
然后我通过电子邮件将其发送给自己,并在笔记本电脑中跑步。 Idrn完全 不同 ,Vodiff 也不同。
我是否看到与计算相关的内容? 我是否发现了问题?
我将在晚上晚些时候附加笔记本电脑版本。
e2e.ti.com/.../boost_5F00_lptp.TSCoops!我在laptop...seems中再次运行模型,结果相同!
我是如何获得如此奇怪的第一个跑步记录的?
如果您在 笔记本电脑上发现了一些问题,我将随附该文件。
Nikhil
我在这台笔记本电脑中没有看到我们一直在交换的一些消息。
这封电子邮件是为了回复我昨晚关于在确保电路在没有控制器的情况下模拟良好之后重新添加控制器时出现收敛问题的消息。
这是我现在正在处理的文件。 此文件中唯一的区别是我通过删除用于 驱动MOSFET的脉冲波形添加了控制器
Robin,
如果您知道外部应用程序节点的初始条件,可以尝试使用稳态模型跳过大多数软启动并快速进入稳态。 例如,如果您正在运行多个负载瞬态模拟,则此功能非常有用。
但是,如果您确实使用了此功能,并且初始条件已关闭,则Vout可能需要很长时间才能解决问题,从而抵消了优势。 此外,如果初始条件错误,电路可能无法收敛。
除非您有一个良好的工作启动模型(以获得稳定状态模型使用的初始条件的估计值),否则我不建议使用该模型。
Robin,
我在TINA-TI中的SN7432没有任何问题。 已连接工作中的TSC。 如果您可以共享您的TSC文件,它将帮助我们调试正在发生的情况。 另外,我将在接下来的几天内出差,因此我可能无法立即回复。 如果您需要即时帮助,请在此 论坛中提交单独的问题
Nikhil
今天我要等我听。
如果我没有收到回复,我将假设您正在旅行,并将此问题发送到您所指出的论坛。
附件是一个文件
1)从办公室,我注意到或电路7432确实正常工作! 不像在家一样,我从周五到周日尝试了各种各样的艺术品来获得门控输出。
所以这是好的,部分:我仍然怀疑这是否普遍是真的,所有部分,除非通过明确的语法学习,都可以在电路中发挥作用。
2)在此电路中,具有输出VXM的变压器功能仍然不正确。 输出不能是直流脉冲,根据定义和理论,必须是+/-
3)在此电路中,电压控制开关也不工作。 输出VOSW不正确。
希望了解为什么这些程序不能正常工作。
Nikhil
我不太幸运在电压模式下使用UCC28C42:输出不受控制。 具体而言,它会随线路输入电压而变化。
我想知道您是否可以查看电路并提出一些建议?
我可以在私人会话中附加它吗?.CD您接受我刚才发送的友谊请求。 我将附上sch
此外,我更喜欢使用UCC2.8003万来实现低接通电压,并从 6V运行
但在电压模式下也不起作用。 我也想附上 这一希。
请告诉我
Thnx
罗宾