This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4296万:BQ2.4296万设计帮助(锂离子电池+ 4G模块)

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585051/bq24296-design-assistance-with-bq24296-li-ion-cell-4g-module

部件号:BQ2.4296万

´re,我们设计的汽车产品将包括锂离子电池+ 4G LTE调制解调器

系统输入为5V,而不是USB (来自其他PCB板),4G模块的工作电压为3.8V或更低, 我们希望使用BQ2.4296万来进行系统加载+电池充电(两种系统加载均应增加或减少3.8V)

系统负载将是4G模块

我们希望在800mA (最大值)时为电池充电

模块有3A传输峰值

此IC是否已融入我们的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ignacio,

    因此,请简单评论一下使用此零件时需要考虑的事项。

    您要查看的设置是Vsysmin设置(REG01[3:1])。 此部件上可设置的最大Vsysmin为3.7V,这意味着当电池低于此阈值时,集成降压转换器将把SYS电压调节到该设置。

    另一件需要注意的事情是,当电池充电时,它将会高于此调节设置(3.7V),最高提升至4.2V (对于典型的锂离子电池)。

    因此,您需要确保LTE调制解调器可以在3.7 和4.2V之间运行。


    最后,我有一个问题是,您是否希望您的电池有时会自行为系统供电(即没有5V系统输入)? 如果是这样,SYS针脚电压将跟随蓄电池电压减去Q4 FET的IR压降。 因此请注意,如果电池电量较高,则在系统关闭之前,自行运行的电池电量可能会降至3.0V。

    此致,
    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Joel,本模块可以操作3.4~4.2V。

    这是我的实际示意图,还可以??

    是的,当没有+5V INOUT时,电池需要为系统供电

    ´re感谢您的帮助,因为我们没有及时完成此项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ignacio,

    首先,C29应该是一个较大的值。 我推荐8-10uF,额定电压为25V

    我还建议通过电阻器将/PG,STAT,INT和/CE拉至固定导轨。 /CE是充电器的输入,即使您从PMIC连接了一些GPIO,也需要达到某种固定逻辑状态。  

    与SDA和SCL相同。 确保您具有足够强的上拉电阻器,以便进行正确的I2C通信。

    如果您不是将TS引脚与热敏电阻一起使用,则需要更改由R5和R8组成的电阻器网络,使电压@ TS引脚位于VCC_REGN的50 70 % 之间的任意位置。 这将确保充电器处于正常操作状态。

    最后,在此需要注意的重要事项是,一旦您只使用电池电源,如果您的电池电量足够放电,vsys电压可能会降至小于3.4伏。 有两个选项:

    1)向Vsys添加降压/升压DC/DC转换器以确保3.7V或恒定

    2)确保在VBAT为~ 3.5V时应用有效的5V电源  

    希望这能有所帮助,

    此致,

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Joel,所有I2C和逻辑控制引脚都正常(在其他原理图表中)

    Ilim应该使用什么值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电流将Ilim设置为330欧姆,这将为您提供~1.38A的输入电流。 您需要的Ilim电阻器设置可以基于几个方面。

    您肯定希望它高于您所需的最大充电电流,您说的是800mA。

    您还需要考虑输入功率要求(使用效率图,图2和图3),以确定最差情况下输入电压(最低),最大充电电流和平均系统电流所需的输入电流。

    请考虑您的系统将遇到的3A峰值电流。 如果这是您想要充电器处理而不是电池补充的东西,那么我建议使用最大可设置Ilim。 将引脚绑定到GND将设置最大输入电流。

    如果您将通过I2C通过REG00[2:0]控制输入电流限制,那么我建议将Ilim设置得更高一些。 充电器使用两种设置中较低的一种(I2C与Ilim引脚设置)。

    最后,您必须确定输入源的功率能力(原理图中的+5.0V_SYS)。


    此致,
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Joel,我的想法是将最大系统电流设置为3 A,但将电池充电限制为0.8A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    限制系统电流消耗是我们的充电器不能做到的。 这是您的系统设计所固有的。

    输入限制仅限制充电器的电源电流,最终限制蓄电池(充电电流)和系统的电源电流。 例如,如果您选择R_Ilim,使Ilim为1A,并且您通过I2C对800mA的充电电流进行编程,并且由于您的系统需要更多电流而达到输入电流限制,则电池充电电流将会降低,直到开始补充系统电流。

    正如我所说的,确保您的供应可以处理您设置的Ilim,并了解您也可以通过调整寄存器设置来设置IINDPM (Ilim的I2C等效项)。


    希望这能有所帮助!

    此致,
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全球5V来自5 A的降压,25W,不用担心

    充电电压操作系统是如何生成的?

    我不想限制系统 消耗,只需要充电电流(安全)

    如果选择Ilim或i2c设置,我认为第一个达到的值

    谢谢,您的支持令人惊叹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题Iganico,

    因此,如果您没有输入电流限制,我会将Ilim引脚接地并设置REG00[2:0]= 0b111,这应该是默认值,因为PSEL引脚连接到GND。

    此时,您将限制通过REG02[7:2]的充电电流。 最接近的电流是0b0.01万 = 768mA的最大充电电流。

    系统将始终优先,因此任何导致输入电流限制(3A)达到的瞬态负载或负载都将导致充电电流下降,如果更充分,则蓄电池的补充电流也会下降。

    因此我建议将Ilim捆扎到地面上,保持PSEL捆扎在地面上,并确保REG00和REG02设置正确,您应该会感觉良好。 此外,请不要忘记按照我之前的建议修改您的原理图。


    此致,
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Joel,现在一切都很好!!!

    来自西班牙的国王的问候,我最美好的祝愿!!!

    10分支持