This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8063万:UCC2.8063万门关闭状态

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585200/ucc28063-ucc28063-gate-off-condition

部件号:UCC2.8063万

您好,

我正在使用ucc2.8063万设计450W/400V PFC升压转换器。 交流 输入电压范围为90V至264V。

当我在AC264V处打开转换器时,GDA和 GDB 将 关闭5毫秒 ,如跳过模式。

 


 

我已经检查了OVP,OCP级别。

UCC2.8063万是否有另一个关闭状态? 如何 解决此问题?

我将附上波形和测试条件。

e2e.ti.com/.../UCC2.8063万_5F00_GATE-OFF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    红色(CH2)表示PFC输出,蓝色(ch3)表示GDA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mason,
    关闭条件包括HVSEN_OV,UVLO,启用低电平,TSET打开,CS打开和热关闭。
    我认为这些都不是造成问题的原因。
    我想知道您的反馈循环是否对过冲作出响应?
    可能是启动时出现过冲,回路通过调整GD的脉冲宽度作出响应。
    在264V交流输入时,交流电的峰值为372V,您的调节电压为395V。对于控制器来说,只有23V的非常窄的窗口可用于提高输入电压。 您可以尝试调整极电阻器CP的值
    您使用的CP值为100nF,在参考设计中,我查找此值小于1nF。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您~ John

    但问题仍未解决。当CP使用1nF时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mason,
    您能否检查输出电压的作用?
    您需要在输出上设置大约10V/div,并在脉冲宽度改变时触发此时间的范围。
    我感觉这是您系统的环路响应。

    同时在较低线路电压下进行测试。
    264V交流非常接近输出设定点,因此很可能在此处发生过冲。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你John
    我可以将波形发送到您的电子邮件吗? 我无法附加文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Mason
    我的电子邮件是johngriffin @TI.com

    此致

    John