This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:LP8860-Q1热垫

Guru**** 2328610 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585212/lp8860-q1-lp8860-q1-thermal-pad

部件号:LP8860-Q1

您好,专家

我对 LP8860-Q1的Termal Pad有一个问题。


LP8860-Q1的散热垫的形状是否如图所示?

如果可以使用方形散热垫,您是否有推荐的尺寸图?

很抱歉,我的问题很难回答。

最好的,富豪

***  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,福泽山,

    是的,LP8860的热垫形状如问题中的图片所示。

    散热垫的占地面积应大于散热垫的尺寸,以实现最大效率。

    数据表中的最大热垫尺寸为2.86 mm (用于平边),实际上您可以将其设置为3.1 mm 或更长(用于方形)。

    用于热垫连接的LP8860 EVM上的多边形尺寸几乎是5 mm Tm5 mm。

    希望这能有所帮助,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sung-san

    感谢您的回复。

    通过您的善意解释,我了解到热垫可以设计为3.1 mm ×3.1 mm 正方形。

    对我有什么认可吗?

    最好的,富豪

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,福泽山,

    是的,您可以将散热垫的体积设计为小型3.1 mm。

    我甚至会像增加4 mm 一样增加尺寸,以考虑对齐和额外的边距。

    希望这能有所帮助,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sung-san

    感谢您的快速回复。
    考虑到利润的设计变得非常有用。

    最好的,富豪
    ***
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sung-san

    请让我再检查一次。
    我阅读了以下URL。
    根据本文档,我是否应该在间隔为1.5 mm 时将vias的大小设置为 φ0.33 ?

    网址:
    www.ti.com/.../slma002g.pdf

    最好的,富豪
    ***
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,福泽山,

    没有那么多的限制来清除通孔。

     热流道计数将更为重要。 LP8860 EVM具有大量散热通孔,可将热量散发到GND平面。

    您还可以通过此公式计算通电阻的热阻抗,并使用它来估计IC上功耗的温度增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sung-san

    感谢您回答我的许多问题。

    我的客户希望在以下条件下进行设计。

    它是否适合LP 8860-Q1?

    <暴露散热垫的铜箔>

    对于平边:2.86 mm ×2.86 mm

    方形:3.1 mm ×3.1 mm (考虑利润时为4 mm ×4 mm)

    <电阻的孔径大小&金属的大小>

    方形,平均热终端尺寸为2.59 mm。

    VIA按 φ0.33 的1.5 mm 间隔进行排列(他们不了解有多少限制清除通孔)。

    我的客户的认知是否正确?

    很抱歉我有任何问题。

    最好的,富豪

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,福泽山,

    对于这个软件包来说,它似乎足够好了。 制作4 mm Tm4 mm 方形铜就足够了。

    使用尽可能多的通气将有助于散热,尽管它 可能会增加PCB成本。

    希望这能有所帮助,