This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5116-12EVAL:使用LM5116MH将60V~90V转换为24V@2A

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578556/webench-tools-lm5116-12eval-using-lm5116mh-to-convert-60v-90v-to-24v-2a

部件号:LM5116-12EVAL
在“线程:LM5116”中讨论的其他部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,

我应该建立一个输入电压介于60 V直流至90 V直流之间,输出电压最大为24V @ 2A的电源

我购买了开发板"LM5116-12评估板"开始进行一些测试,我必须说我对性能非常满意。

现在,为了根据我的需求校准被动部件,我尝试通过输入所需的特性来使用WEBENCH设计中心。

遗憾的是,该工具无法满足我的要求,似乎无法克服1.5A输出,从而无法使用LM5116来确定项目的尺寸。

该工具仅提供回扫解决方案,但我需要在降压模式下工作,而无需回扫变压器。

提前感谢您的帮助。

此致。

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stefano,

    感谢您对使用TI的WEBENCH设计器工具的支持,

    查看您的输入条件,该工具未能在我们的数据库中找到低侧FET以满足温度约束。  但是,如果您将VinMax降低到85V,并将Ta=-40度设置为。 C; LM5116将作为降压解决方案提供。  我不确定将VinMax降低到85V是否仍然符合您的设计要求,但请告诉我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是一个评论...似乎有很多情况下无法找到FET。 是否因为数据库不是最新的? 还是因为WB不会并行放置FET?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    在大多数情况下,这不是一个数据库问题,而是WEBENCH如何使用每种制造商的Theta JA值数据表来选择FET,以进行温度检查,并加上电压保护带。 是的,我们不提供允许并行FET的解决方案,因为设计BOM应该适合参考EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Howard:


    感谢您的回答。
    借口,但似乎WB无法计算设计,甚至无法按照您的建议将输入电压降低到85V并将温度提高到40°C。
    插入其他内容是错的?
    谢谢。

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stefano,

    以下是与VinMax在85V和Ta =-40°C时的共同设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Howard:

    请原谅我,但我在40岁之前没有看到负面迹象。
    感谢您提供文件。

    这是什么意思?
    电路必须保持在零下40°C的温度才能正常工作?
    还是只是允许WB计算设计的一种变通办法?

    我想补充一点,我正在尝试使用评估板LM5116-12来达到我所需的输出特性,只是对连接到反馈引脚的分压器R3/R4值做了小幅修改。
    这可能还不够,我还需要更改两个MOSFET。

    我们非常感谢您提供任何建议/建议。
    谢谢。
    此致。

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stefano,

    是的,减号是WEBENCH中的一种温度规避方法。

    请注意,EVM的VinMax是80V。  我认为FET可以达到80V。 有一个建议是将R4更改为设置新的Vout。  

    您可能需要调整坡度补偿。  请参阅DS第30页。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Howard:

    如果你不介意的话,我会报告一下我在评估板上的试验。

    我第一次尝试只更换分压器R3/R4,但控制器却坏了。
    因此,我购买了所有必要的零部件,以制作您建议我随附文件的示意图的准确副本。
    我已更换了所有必要的被动部件,并已更改:
    - D1,V12P10-M3/86A
    - L1与PM2120-391K-RC配合使用

    目前,我已将两个MOSFET安装在板上(Si7852)。
    我认为,如果电流/电压不超过某个水平,应该可以正常工作。

    不幸的是,控制器继续中断,但仍不了解原因。

    您可能会如此友好,帮助我找出它不起作用的原因吗?

    谢谢。
    此致。

    Stefano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stefano,

    让我订购EVM和WEBENCH BOM来验证设计。 我应该在一周左右的时间内给您一个答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Howard:

    感谢您抽出宝贵的时间和精力帮助我。

    我刚刚成功地启动了转换器。
    我更换了控制器,现在似乎工作正常。
    我认为以前的输出电容器不能保持24V电压,所以我已经拆下了。
    现在只有 470uF的电解液 和22uF的陶瓷, 我可以在24V输出和2A负载下从60V至90V输入无问题地工作。
    现在,我想尝试使用Jump1的两种操作模式(同步和非连续操作),但奇怪的是,使用跳线和不使用跳线时,VSW似乎没有区别。
    为了更好地理解,我正在附加屏幕截图。

    通道1 -输出电压(AC) 100mV/div
    通道2 - VSW (dc) 50V/div

    我认为目前该系统的运行效率大约是93 %。
    事实上,使用90V输入时,吸收电流为570mA,输出电阻负载为2A。
    完全符合安-1713第1页图表的规定。

    我一告诉我更多信息就知道了。
    我希望你们能够重现我的工作条件。
    我应该尽快生产出一个使用转换器的产品的30个PCB。
    请确认该项目的成功。
    谢谢你。

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Stefano,

    很高兴听到您的主板工作正常。
    是的,我会尽快确认WEBENCH设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stefano,

    很抱歉耽误你的时间。

    我复制了WEBENCH设计,确认它是好的。  请参阅附件。

    顺便说一下,工作范围工作台的最大电源只有60V,我在80V工作台设置下运行了主板,没有任何问题。

    测试条件: VIN=60V,Vout =~24V,Iout =2A,Freq.= 50kHz。

    CH1= SW节点

    CH2=输出电压

    CH4=电感器电流

    下面是将12V EVM修改为24V的图片。