在“线程:LM5116”中讨论的其他部件
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好,
我应该建立一个输入电压介于60 V直流至90 V直流之间,输出电压最大为24V @ 2A的电源
我购买了开发板"LM5116-12评估板"开始进行一些测试,我必须说我对性能非常满意。
现在,为了根据我的需求校准被动部件,我尝试通过输入所需的特性来使用WEBENCH设计中心。
遗憾的是,该工具无法满足我的要求,似乎无法克服1.5A输出,从而无法使用LM5116来确定项目的尺寸。
该工具仅提供回扫解决方案,但我需要在降压模式下工作,而无需回扫变压器。
提前感谢您的帮助。
此致。
Stefano