我正在使用 BQ40Z60EVM-578 来评估我们的Panasonic NCR 1.865万B 3400mAh,锂离子电池,4系列,因此最终输出为3.7V*4。
电源:BK PRECISION 1762 DC电源。 将输出设置为20V,电流输出设置为最大值
负载:40欧姆电阻器。
我刚发现一个关于部分收费的问题。 电池可充电至~86 %。 之后,它将停止充电或以低电流(<26mA)充电。 电量表在一晚后仍在86 % 上运行,看起来无法恢复充电。 放电成功,但恢复充电仍不能超过~μ A 86 %。
我附上了我的注册快照和数据内存导出。
感谢您的评论。
Lian
e2e.ti.com/.../data-memory-status_5F00_unable-to-fully-charge.gg.csv.zip