This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4332万:低输出电压-不符合Vsense

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584497/tps54332-low-output-voltage---does-not-comply-to-the-vsense

部件号:TPS5.4332万

您好,

我遇到了一个奇怪的问题。

我有一个带有TPS5.4332万的电路板,用于调节12V 20V输入输出的电压。12V为0.9 多供电4个DCDC (DCDC / 1.2 / 1.8 / 3.3)。

我已经制作了两批装配体。  

第一批(20件,2个月前)全部由机器组装。 我在电源管理方面没有遇到任何问题。

第二批(13件,同一批PCB) 缺少少量组件,因此用手焊接。 用手焊接的相关部件(用于此线) 是补偿电路,SS电容器和 肖特基二极管。

在一半的主板上,因此,7个主板上我遇到了Vo卡在~2.85V上的问题。

以上是电路。

以下是通电时示波器的屏幕截图。探头1是输出电压(电感器后面的12V),探头2是PH引脚。

如上所述,大约150毫秒后PWM停止,甚至之前,输出电压不会上升到2.85V以上。

因为我有两批生产,其中一批运行良好,我假设我有一个边缘情况,当我手动焊接时,我会发生故障(电容和材料)

1.我错过了什么? 为什么从WEBENCH获取的相同设计不响应相同?

2.关于 补偿滤波器。 它如何影响输出? 是否必须严格遵循这些值?

巴西

伊泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您之前的电路工作正常,那么我认为您最好返回并重新检查您的组件值和焊接。 由于我们只说13块板,我倾向于将全部13块板重做,以确保所有的值都正确无误,以及所有集成电路都不会受损。
    需要补偿来稳定回路。 有许多可能的组合会产生稳定的电路,但如果您没有经验,我会严格遵循Webench设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的回复。

    部件看起来良好且正常(经过几次验证和测量)。

    我一直在调试和隔离问题。 我已经走到了死胡同,也许你们有了更多的见解。

    我已将功率级与我的主板的其余部分断开,每个部分都工作正常,响应良好。

    请参阅随附的图片:

    断开负载连接时,TPS5.4332万的输出正确并达到12V (如预期)。 同时,当我将台式机电源连接到电路时,显示为140mA,因此没有短路或极高负载。

    我仍然没有抓住"负载电阻器"来测试TPS的受控负载,我想当我用负载测试它时,我会遇到同样的现象,但我看不到TPS不能驱动140mA的任何原因。

    有什么想法?

    [编辑]

    此外,我发现SS引脚没有上升到0.2V以上

    这是通电时的SS引脚电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据您的主板是否正常,似乎不难确定根本原因,

    1,第一,这两块板材的布局是相同的,如果相同,布局应该是正常的。

    2,将第一批的所有组件(电路板正常,返工前测试)更换为第二批不好的电路板,检查电路板是否能正常工作? 如果正常,则是部件问题或焊接问题。如果不是,请通过相同的操作再次更换一个,以确认(如果仍然相同)可能与PCB相关。

    巴西,

    玉昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuchang,

    我其实已经做到了。

    我很难手动焊接原肖特基二极管,它的占地面积非常小,垫片位于底部,因此我在PH引脚和GND之间焊接了一个更大的SMT封装。 很遗憾,它没有解决问题。 所以,我拿了一个运行良好的旧电路板,拆除了原来的二极管,焊接了新的电路板,就像我为最新的电路板做的那样,电路板无法通电,与最新的电路板相同。

    我是用两个不同的二极管做的,但没有运气。输出电压达到2.85V,SS引脚是0.2V。 它位于一个完美的工作板上。

    我相信0.2V是放电FET的VF。 我猜它会进入故障状态,由于某种原因无法恢复。

    原始二极管为 NSR20F30NXT5G (30V,480mV VF,@2A)

    新的方案是:

    1N5820GOS (20V,400mV VF @ 3A)

    DFLS220LDICT (20V,350mV VF @ 2A)

    也许二极管或焊接不完美,我本来以为可能会看到不理想的电压输出(波纹,低利用率或其他不理想的情况),但我没想到在极低负载(140mA)下会出现这种不工作的行为。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    正如您所说,您也可以从第一批(20件)板到第二批(13件)板移除所有组件,但仍然无法工作,对吗? 但是,如果你没有改变布局,那就没有意义了。在拆除组件后,第二块板的布局和组件与第一块板的布局和组件相同,硼应该像第一块板一样正常工作。 "修整器使用第一块批次板上的所有组件,而不是您实验室中的组件。"
    NSR20F30NXT5G二极管应该可以执行此操作。
    另一个建议是,您可以设置较低的输出电压,例如2.5V输出,请按照典型电路图12进行仔细检查。
    最后,建议您添加放电帽,如DS第14页中的图12 R4。

    此致,
    玉昌