This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:启动问题- VDD不足和可能的输出禁用。

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40, TPS5405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585109/ucc28c40-problems-with-start-up---insufficient-vdd-and-possible-output-disable

部件号:UCC28C40
主题 :TPS5405中讨论的其它部件

您好,

我在让UCC28C40从高压直流运行时遇到一些问题,它位于回扫转换器中,与数据表第24页上的转换器非常相似。 当我将120V的直流电压连接到输入电容器时,生成的V_DD仅为2.84V,而我希望为芯片提供12V电压。 这是通过使用启动电阻器R_START = 360kOhm来实现的。 我已测量到引脚6上的输出是恒定的,但噪声为76mV (在写入过程中,它从100mV下降)。

我的假设是输出被强制为低电平,导致回扫变压器的辅助绕组无法接收任何电压来为控制器供电。 观察结果进一步证实了这一点,即降低R_START将使控制器消耗足够的电流,使VDD高于临界值7V时的UVLO。

满足其中一个输出禁用条件-引脚1 (COMP)上的电压为0 (数据表第19页上的"启用和禁用")。 我已使用原理图检查了PCB上的连接,没有不正确的连接。 此外,COMP不会意外地对地短路。  

什么因素会导致COMP过低? 是否有进一步故障排除的建议?

此致,

Nikola A.Žikić ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼古拉
    感谢您对TI的关注。 这是一款非常受欢迎的控制器,适用于各种应用。 我将请一位应用程序工程师帮助您进行此调试。

    为了更好地快速帮助您,您能否提供您的设计和变压器详细信息的示意图以及您所看到的问题的波形?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    当然,这是控制器IC位于左侧,栅极驱动器位于中间,光电隔离补偿器位于右侧的原理图。  

    使用的变压器是Coilcraft GA3366-BL。

    以下是对电源输入施加120V电压时每个引脚的示波器轨迹:

    公司:

    FB:

    CS:

    RT/CT:

    输出:

    VDD:

    参考电压:

    MOSFET漏极:

    我已尝试使用直流台式电源将所需的12伏VDD直接连接到VDD引脚。

    以下是我观察到的波形:

    公司:

    FB:

    CS:

    RT/CT:

    输出:

    VDD:

    参考电压:

    MOSFET漏极:

    Comp和CS不满足禁用条件,但当12V电压直接应用于芯片时,仍然没有输出。

    如果您能提供任何帮助,我们将不胜感激。

    此致,

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nikola,
    您能否发送一个更完整的变压器连接示意图?

    我对您的输入和输出功率要求很好奇?

    在这段时间内,您可以尝试使用外部偏置电源为IC供电,看看您是否可以获得转换器切换。 即使没有输入电压,您也应该能够执行此开环。 我会进行健全性检查,只是为了确保COMP销上没有任何东西被拉下来。

    如果您有切换,则可以应用较小的输入电压(如30V),并检查变压器连接的极性;此外,您还可以检查您的回转比,以确保辅助绞线可以施加足够的电压来保持IC启用。

    此致,

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    以下是完整的示意图,包括Eagle CAD文件和图像。  /CFS-FILE/__KEY/communityserver-discussionse-components_files/196/6428.Board2_5F00_updated.sch

    输入和输出规格为:

    输入- 50-60 Hz时电源的85-265V有效值

    输出- 19.5VDC,最大4.5A

       来自次级TPS5405降压转换器的最大5V DC,1A。

    我已经尝试为IC提供外部偏压电压,结果如上一篇文章所示。 电脑高,CS低,输出也低。

    试图使用120VDC的输入为电路供电,但没有栅极驱动器。 VDD波形如下所示。 VDD在临界值为7V时在UVLO以上和以下振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    各位先生,您好!

    非常感谢您的时间,耐心和乐于助人。

    与一位朋友使用同一芯片的原理图相比,我从斜坡补偿电路中取出了斜坡电容器,并用焊料将电极板桥接起来。 为了进行良好的测量,我用一个新的样本更换了控制器IC。 它现在就可以工作了。

    再次向您致以诚挚的谢意。

    尼古拉