This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5311万-Q1:WD_RESET

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582777/tps65311-q1-wd_reset

部件号:TPS6.5311万-Q1

您好,

我想在wd_reset时确认操作。

当WD重置发生七次时,TPS6.5311万将进入LPM0模式。

因此,当WD_RESET降低六次时,TPS6.5311万将保持活动模式。

因为NRE是第七个选择。

我的理解是否正确?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉莫奇山

    感谢您的发帖! 您的理解是正确的。 如果系统中 没有其它重置事件, 则由于NRE阈值设置为7,如果WD_reset发生6次,设备将保持活动状态。 如果有任何问题,请告诉我。 谢谢!  

    此致,

    Paul Kundmueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul-San,

    我的客户说输出电压保持不变,尽管他们在几分钟内消除了WD信号。

    您能否确认以下情况;
    增加EC需要多长时间?
    -从消除WD信号移至LPM0需要多长时间?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    WD信号被切断后,设备会等待,直到WD窗口时间(20毫秒典型值)和RESN被拉低并且错误计数器增加(EC=1)。 RESN在RESN保持时间(典型时间为2毫秒)内被拉低,RESN再次上升。 从RESN的上升沿开始,WD超时持续时间开始(典型值为300毫秒)。 如果在这段时间内未检测到WD脉冲,RESN再次变低,EC再次递增(现在EC=2)。 这将持续到EC=7,一旦EC=7,设备将进入LPM0模式,GPFET将被禁用。

    因此,通过这种方法,我们可以计算出WD脉冲后设备进入LPM0模式的典型持续时间:

    20ms (初始WD窗口时间)+ 2ms*6 (RESN保持时间)+ 300ms *6 (WD超时)=1832ms

    我附上了一个波形,显示了WD脉冲移除对设备重置引脚(RESN,PRESN,IRQ)和VINPROT电压的影响。 一旦RESN关闭第7次,设备将进入LPM0模式,VINPROT开始关闭。 此波形几乎与我的上述计算结果匹配。

    我认为在检测到WD重置事件后EC增量所需的时间将少于20us,但与其他较长的持续时间相比,此时间可忽略不计。

    根据其输出负载电流和电容器的不同,输出电压可能会持续较长的时间,直到输出电容器放电。 他们可以通过在输出上应用一些虚拟负载来检查此情况。

    希望这能回答您的问题。

    此致,

    Murthy