This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4122万:TPS5.4122万 EVM核心电源电压DC/DC降压

Guru**** 2373200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584396/tps54122-tps54122-evm-core-supply-voltage-dc-dc-drop-voltage

部件号:TPS5.4122万

您好,非隔离DC/DC团队

我们测试了TPS5.4122万-EVM上的SW输出和LDO输出以进行真正负载测试,如下表所示   

我在数据表上搜索了LDO低压降电压,但  无法在数据表上搜索SW输出低压降电压

 

软件输出[1.2V]

LDO输出[3.3v]

1.1947

3.3186

A

A

0.1

1.1910

0.1

3.2888

0.5

1.1760

0.5

3.2800

1.0

1.1579

1.0

3.2686

1.5

1.1406

1.5

3.2572

2.0

1.1243

2.0

3.2464

2.5

1.1077

2.5

3.2345

3.0

1.0907

3.0

3.2200

我能否获得产品测试值? 您是否确定我们的结果测试值?

我们认为,SW  输出压降电压下的降压电压太大。

 

此致

Gerald Choi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全不知道你在问什么。  您是在测试负载调节(Vout与Iout)还是其他测试。  您能否公布您的输入电压和原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John

    感谢您的回复

    -输入电压:5V

    - LDO输出电压:3.3V / 3A

    -降压输出电压:1.2V/3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您真正要询问的是负载调节,而不是低余量下降。 5 V输入超过1.2 V输出的输入电压。 我看不到任何东西会立即从您的示意图中跳出来。 如何测量输出电压? 这可能是测量问题,也可能是PCB布局不佳。 您的监管应该比您报告的严格得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John
    感谢您的回复。

    我们通过电流加载器在TPS5.4122万 EVM板上进行了测试。 以及EVM板上的上述开关输出测量降压
    您是否认为压降测量值错误?

    此致
    Gerald Choi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,电压变化仅应小于1%。 可能比1 % 差异小得多。 我注意到,出于某种原因,没有公布数据。 但我已经测量了许多类似这样的直流/直流转换器的负载调节。 如果测量正确,它们始终具有非常严格的调节性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了切换台部分的调节。 从0到3 A,其变化小于+/- 0.2 %
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的: John Tucker

    我附上了有关TPS5.4122万的测试报告。

    请检查文件。

    e2e.ti.com/.../TPS5.4122万-Test_5F00_170330.pptx</s>17.033万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无法测量电子负载下的输出电压。 连接线的电阻会导致红外跌落。 您需要使用单独的仪表直接在EVM输出处测量输出电压。