This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:降压升压转换器/控制器- 5A输出电流,输入电压= 2.8 - 5V,输出电压= 3.6V

Guru**** 2372290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583361/lm5175-buck-boost-converter-controller---5a-output-current-vin-2-8---5v-vout-3-6v

部件号:LM5175

您好,

我希望设计一种降压升压,它采用2.8 - 5V输入并产生3.6V稳压输出。 输出负载要求最大为5A。 它看起来与反相电源的相应拓扑是2开关,4开关和SEPIC。 SEPIC的5A输出需要~12A开关电流,该电流相当高。 对于如何实现此设计,您是否有任何建议? 它看起来像2开关或更高效率4开关是一种方法,但最好能从专家那里获得一些反馈!

非常感谢,

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    4交换机拓扑在技术上可以工作,但该范围对于LM5175工作来说太低。 如果偏置电源在~8V内可产生LM5175内部电源, 则它也许可以工作。