Other Parts Discussed in Thread: LM5175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5175 您好,
我希望设计一种降压升压,它采用2.8 - 5V输入并产生3.6V稳压输出。 输出负载要求最大为5A。 它看起来与反相电源的相应拓扑是2开关,4开关和SEPIC。 SEPIC的5A输出需要~12A开关电流,该电流相当高。 对于如何实现此设计,您是否有任何建议? 它看起来像2开关或更高效率4开关是一种方法,但最好能从专家那里获得一些反馈!
非常感谢,
戴夫