This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A6633-Q1:使用ESD重置

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583935/tps7a6633-q1-resets-with-esd

部件号:TPS7A6633-Q1

我在 BCM Broad上使用了TPS7A6633-Q1。 当 我们进行4KV ESD测试时,它可能会重置。

不仅如此  ,TPS7A6633-Q1可能会停止工作,然后我必须 再次为TPS7A6633-Q1提供输入电压。

这是我们广泛的原理图,您能给我任何建议吗?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kane:

    TPS7A6633-Q1的HBM额定值为4kV,符合AEC Q100-002的规定,符合ANSI/ESDA/JEDEC JS-001。

    您的原理图似乎遵循了数据表的建议。

    非常恭敬,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kane:

    有关输入电容器的数据表建议如下:

    8.2 .1.2 .1输入电容器
    该器件需要输入去耦电容器,其值取决于应用。 典型
    去耦电容器的建议值为10 μF。 额定电压必须大于最大值
    输入电压。

    100nF可能有点小(但输入端可能有另一个电容器,未显示在原理图切口中)

    此致

    Carsten